China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 五种方法降低工厂能耗

Default Alternative Text

若无法洞悉,便无从管理。 但信息太多,反而过犹不及。 大多数配电系统包含许多能够通信且提供大量数据的设备。 报警可帮助识别问题所在,但当多个报警器同时响起,则很难集中注意力判定首先应处理哪个报警。

建立仪表盘视图以识别所发生的设备或系统问题,能够帮助您实现运营和安全目标。 图片来源: 伊顿

建立仪表盘视图以识别所发生的设备或系统问题并确保设施运行顺利,从而:

  • 实现财务目标
  • 实现运营和安全目标
  • 实现可持续发展计划
  • 符合环境标准

不仅可提供报警通知,还能够管理、分析和趋向电气组件的可用性及使用。 如此,您便能够前瞻性、预测性地管理设施能源。

1. 收集和分析能源信息

要实现成功可靠、高效节能的运行,监控和管理配电系统至关重要。 借助电源管理系统(EPMS),您可以跟踪实时和历史数据,以识别、跟踪及改进存在浪费的能源实践。

如今比以往任何时候更容易获取电源和能源信息,便于前瞻性、高效地制定运营决策。 电源监控不再需要涉及安装及更新成本高昂,且电气系统变更时就过时的解决方案。

全新的基于网络的软件解决方案设计用于实现快速的安装和配置,使系统能够快速启动与运行。 此外,更新十分直观,因此可随电气系统变更轻松添加或移除设备;从而EPMS可随时间推移继续提供精确的电气系统视图。

并且,EPMS能够集成第三方产品和其他关键设施系统(包括楼宇管理系统(BMS)、安防系统及火警报警系统)。 这一点将有助于把复杂的数据汇编到统一的管理平台,用于制定知情决策。

2. 确保系统按照计划运行

EPMS能够帮助验证设施的配电系统是否按照预期与目标安装、校准和运行。 了解系统是否按照计划运行并根据需求作出调整。 随着新设备的添加、系统调整和过程变更,配电系统随时间推移而不断演变。 EPMS能够帮助您确保所有的配电设备达到最有效的运行状态并识别改进之处。

此外,简单地通过监控配电设备,您就可能找到降低能源成本的方法。

正如霍桑效应指出的,通过简单地衡量行为,就有可能改进行为。 通过监测和记录能耗,您可以找到实现节约的方法。

3.  管理运营

EPMS持续收集信息并提供实时测量可用性、负载及能耗的能力。 对于需管理、监控和跟踪数百台设备的设施,需要一个中央系统把从设备、电路或负载中获得的数据汇集成易于理解的可操作信息。

借助EPMS,您能够监控楼宇中运行的所有电气组件的运行及状态,并持续趋向测量这些组件以寻找变化之处。 当发现变化时,可使用该信息进行调查并在发生影响服务的故障之前作出前瞻性响应。

使用EPMS,您能够比较设备或设施能耗并识别低效实践。 该软件可帮助您计算改变习惯和更换设备将带来的回报。

4.  识别问题

仅查看想查看的设备信息。 简化报警管理。 核查能耗及需求数据。 比较并分析数据趋势,同时查看电气系统单线图。

EPMS配备的用户定义的仪表盘视图提供所需信息速览,让您能够准确定位能源和电源异常现象,这是实现成本节约,防止设备或过程宕机,支持可持续发展计划所需的。 仪表盘视图也有助于在发生重大问题之前识别设备或系统问题。

5. 改变恶习

借助软件更容易查看浪费能源以及可实现节约的地方。 无论是在夜晚关灯、分段运行电机或设备以减少需量电费的简单问题,亦或是改变运营管理以利用更低电价的问题,都可使用EPMS系统来优化设施能耗。 确立减少峰值电力需求的目标并识别可通过改变降低能源成本的运营管理和系统。 使用EPMS了解在不更新或升级设备的情况下运营变更如何能影响盈利。

成效:

电源监控和管理能力可带来信心,让您确信电源系统正在按计划运行,确信发生紧急情况时,相关人员将立即收到通知,及时解决该情况而不仅仅是作出反应,同时确信能够在发生问题前预测并防止问题。

对于当今复杂的工业设施而言,EPMS并不算奢侈的系统。 它是让您的工厂保持有效且高效运行的工具。

市场上有众多不同的EPMS供应商,也有不同等级的EPMS以及成本。 当搜寻适合您的设施的解决方案时,须选择最能满足您的业务需求的解决方案,同时始终记住高效的EPMS应随着系统发展提供简单的扩展并随着时间推移创造更大的价值。

Marty Aaron是伊顿软件和连接产品的产品线经理,在电气行业拥有超过25年丰富经验,且具备工业电机控制及电能质量方面的专业知识。
PLEx_Logo_Color_TM

基于ContentStream®