China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 如何借助数据分析工具确保建筑高效节能

Market Analyze business charts on LCD screen, pointing with pen at the graph
从数据到结果的信息流;以维护工作为目标持续降低设施运营成本的分析学

能效数十年来一直备受关注,尤其是建筑能效,它占到如今世界总能耗的42%。 设施经理利用楼宇管理系统(BMS)实现设施的自动化控制,同时收集建筑性能及能耗相关数据。 楼宇管理系统有助于降低运营和维护成本,提高建筑舒适度,节约能源。

理解现代化楼宇管理系统生成的所有“大数据”需要大量培训和对设施的深入了解,还应结合数据能耗仪表盘或分析工具等,同时对IT投入大量资金。 建筑和设备老化、预算减少、人员调整等因素加剧了利用大数据打造可持续性、高性能建筑的挑战。

为摆脱“大数据”困境,有多种方案可供设施经理考虑:

定制楼宇管理系统数据仪表盘解决方案方便设施经理查看性能指标,主动发现趋势,并获得深入了解,从而有效实现简单监控。 数据仪表盘可识别效率低下之处,但无法显示低效原因,这使它们在确定维护需求的优先顺序,以提高性能方面存在不足。 数据仪表盘造价昂贵,维护费用高,且通常不可转移到其他建筑中。

• 楼宇管理系统软件中的内置分析工具可处理大数据,用来分析能源和设备使用趋势,识别故障,分析根本原因,以及确定优化计划的优先顺序。 该解决方案同时显示效率低下之处和低效原因,为工程师提供进行故障排除和预防性维护的“可操作”信息, 但其尚不普及。

基于云的SaaS(软件即服务)数据分析解决方案高效且具有成本效益。 SaaS解决方案从楼宇管理系统中获取数据,并根据客户需求确定维护计划的优先顺序。 该方案还可实现24/7全天候远程访问及控制,同时确保预算编制和技术更新可管理、可预计。

MSaaS(管理软件即服务)分析解决方案将SaaS解决方案的功能和远程工程专家的监督相结合。远程工程专家监控、侦测、诊断并确定节能机遇。 他们使用建筑数据说明建筑问题发生的原因并基于业务优先顺序提供更新、修复或维护建议。 该解决方案可使暖通空调系统能源成本降低高达30%,还能够通过整合和集成各种楼宇系统的数据来提高供应商及合作伙伴的效率。

选择基于云的MSaaS解决方案,帮助设施经理:
• 更好地了解建筑表现
• 最大化建筑管理和量测投资回报
• 克服培训挑战
• 减少外包供应商管理及成本。

了解如何应用数据分析工具节省高达30%的暖通空调能源成本
了解更多信息