China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 您的暖通空调系统的效率如何?

Default Alternative Text
您的暖通空调系统的效率如何?

企业愿意将其每年运营支出费用的很大一部分花在暖通空调(HVAC)上,因为这有助于创造舒适的工作环境,有利于提高员工生产力。 事实上,暖通空调可以占您的建筑能耗的40%以上*。 但通过改进对通风、温度和系统使用的控制与管理,设施经理和数据中心运营商可以优化暖通空调的能耗,大大降低成本。 了解如何实现冷却效率
尽管大多数设施经理和数据中心运营商了解高额冷却费用如何影响企业的盈利能力,但他们缺乏适当的资源和知识来构建一个最优节能冷却系统并以较低的成本运行。 但我们的免费在线能源大学课程“暖通空调效率和设备优化”可以帮助您获得所需的知识,以便最大限度提高您的暖通空调设备的效率。在她最近的博客文章“在能源大学了解使暖通空调系统实现节能的方面”中,能源大学的全球项目经理Michelle Souza讨论了课程中涵盖的主题。 具体来说,该课程阐述了提升效率所需的元素,包括: 

  • 按需规划 大型中央设备可能是典型设施,但常常被过度规划。 该课程解释了如何通过较小的分布式单元适当管理预期的高峰负荷。 因此,正确选择设备和调整设备大小是成功提高冷却效率的关键。
  • 灵活的负载管理 实现灵活的可变负载的考虑因素包括将夜间相对于白天的温度和湿度以及建筑物全天的占用率纳入考虑。

统计数字
在推进任何计划之前有许多因素需要考虑以最大限度提高您的暖通空调设备的效率。 首先,重要的是要注意,高效暖通空调设备是优化冷却效率的一个重要考虑因素,但设备的装配同样也很重要。 正如Souza所解释的,“通过使用效率低下的高效设备设计的系统倾向于效率低下。”

测量值如能效比(EER)可以帮助确定您的暖通空调系统的效率。 该比率很容易理解:数值越高,空调就越节能。 但如何计算EER? 了解如何计算EER可以帮助您做出更好的暖通空调决定。 因此,该课程就如何计算EER以及其他与您的冷却效率目标相关的比率,比如SEER(季节能效比)提供了指导。 须加以考虑的其他数值包括:

  • 供热季节性能系数(HSPF) - 评定一段时间内热泵的平均性能(将热量从户外带到建筑内)
  • 性能系数(COP) - 评定一个暖通空调单元的压缩力量(千瓦和马力)及其冷却能力(吨);COP越高,暖通空调设备就越高效

其他暖通空调组件(如传热设备和冷却塔以及空气侧节能装置)的效率也在课程期间予以解释。

*数据来源: 针对建筑的节能解决方案: 率先踏上节能之路

渴望最大化暖通空调能效? 即刻注册能源大学的“暖通空调效率和设备优化”课程并参与学习。
了解更多信息