China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 金融机构如何基于可持续性创建战略业务价值?

Default Alternative Text
金融机构如何基于可持续性创建战略业务价值?

银行、保险公司及其他金融服务公司不再将可持续性和能源管理方案视作“锦上添花”的事情。 今天,这些举措对公司的盈利能力产生直接影响。

事实上,标准普尔500指数,93%的受访首席执行官表示,可持续性对于他们的商业成功而言“至关重要”。 由碳排放信息披露项目所做的相同调查表明,65%的金融服务业高管认为,他们的节能和可持续发展目标为公司提供了战略业务优势。

可持续性能够提供可衡量的结果
可持续发展方案可帮助金融机构实现跨区域的效率提升,包括数据中心。 例如,某典型的构建投资组合的商业银行或保险公司拥有针对不同分支的各种建筑类型,每个设施的能源使用状况各不相同。 根据德勤的报告发现,尽管每个建筑的能源节约看起来可能很少,但总体而言,一家公司可以就此节省300万美元。

此外,据毕马威(KPMG)2014年所做的一份报告估计,全球金融服务业每年的能源消耗超过100亿美元。 通过改进能源采购和提高能源效率,金融服务行业每年可以节省高达20%的能源成本,或大约20亿美元。

成功的可持续发展项目的元素
在由国际金融公司进行的一项调查中,几乎59%的受访者称通过实施可持续发展项目获得了收入增长。 对于市场观察人士而言,可持续商业实践的这些结果表明了积极的投资回报。

设计良好的可持续发展项目可以通过以下方式帮助金融行业公司优化投资回报:

  • 提高品牌认知度
  • 在艰难的市场环境中占据竞争优势
  • 创造新的收入来源
  • 提高利润率和盈利能力
  • 加强客户忠诚度和员工参与
  • 降低资源消耗

奠定坚实基础
行之有效的可持续发展和能源管理项目反映出公司策略的转变,即:从消极的公关方法转变到更科学、基于数据的长期商业战略。 更重要的是,它不是由某个人推动的一次性项目,而是被员工、客户和利益相关者认可的一个持续过程。

成功的项目遵循一个简单的方法,可以将其归纳为以下三个步骤:

  • 步骤1: 定义策略 - 可行策略需要投入时间和资源以及公司高管的支持与承诺。
  • 步骤2: 获得效率 - 将效率提升纳入企业目标后,即可优先考虑和资助潜在的能源效率项目及制定可衡量的执行计划。
  • 步骤3: 保持良好绩效 - 要保持良好结果和利用新节约机会,必须开展企业范围的持续效率监控及持续改进

Finance_image_2

技术的作用
能源管理软件使企业能够有效地监控和分析数据,消除容易出错的人工方法。 一个软件解决方案的理想特征包括:

模块化基础设施架构。 “边成长边付费”方法有助于在投入较低前期投资及承担最小风险的情况下扩大基础设施架构。开放、互联的软件。 当设计用来提高运营效率,开放、互联的软件可以简化能源管理、建筑自动化和数据中心管理之间的集成,同时有助于降低成本。准确和可行的数据收集。 仪表和传感器等设备收集并转发数据至管理软件进行处理。 管理服务(如验证和监控数据收集)可以进一步提高数据质量。 直观的监测和控制 管理人员可以访问合并和聚合数据,并以具有意义的方式对之实行可视化,从而简化了决策与行动过程。 外部专业知识和先进的分析方法。 对来自建筑传感器、控制系统及公用设施仪表的实时数据进行持续监控和分析有助于支持能源与环境设计领先(LEED)激励措施并发现不足之处与节能机会。 专业知识丰富的能源管理和可持续发展顾问的主动参与可以进一步增加价值。 低成本无线技术以及通过“云”技术提供的软件与服务。 利用当今先进的解决方案可以针对一系列的建筑规模和用途降低能源成本。 将最初的实施成本从资本支出转向经常性的运营成本可以缩短投资回报时间。

一个成功和持续的可持续发展计划可以通过减少整体资源消耗,帮助金融服务公司超越竞争对手、提高利润率、增加客户忠诚度和员工参与,以及保护环境。

施耐德电气的专家观点可以帮助金融公司实施能源效率行动方案。 欲知详情,请下载”可持续性和能源管理计划对金融行业绩效的影响”
了解更多信息