China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 如何维系重要医疗部门的正常运行时间?

Premature baby in incubator, healthcare solutions
功能全面的医疗领域UPS供电解决方案有助于确保婴儿监护室系统在断电时也可正常运行。

施耐德电气™ 医疗系统UPS设备能够帮助医疗服务供应商保护人员与财产的安全,同时确保即使在最艰难情况下,也能使用清洁能源发电。 当发生市电故障,在启动发电机供电前,UPS可以作为该段期间的替代供电设备立即投入使用,确保留有足够运行时间以便视需要重新迁移关键服务。

保护患者生命的合规解决方案

如果医疗机构中的重要应用无法运行,那么患者的健康和安全将会受到严重威胁。 可靠的UPS解决方案能够保证手术室中的CT扫描机、MRI和其它医疗设备等大多数环境中保证患者维持生命及健康的设备正常运行。

国际电工委员会(IEC)标准强制要求在重点科室安装UPS,包括:

  • 婴儿监护室。 如果婴儿监护室发生断电,就可能会导致婴儿夭折。 譬如,早产儿需要依赖生命维持设备,一旦这些设备“罢工”,那么他们就会非常危险。 所以,在这些科室中,必须部署UPS来提供后备电源,保持适宜温度,并确保医生与护士始终能够获知婴儿相关数据。
  • 重症监护室。 相比其它科室而言,重症监护室在保证患者生命安全的重要性上尤显突出。 对于刚刚经历复杂手术的患者,医护人员需要借助与其相连的监控系统和分析设备做出药剂、下一步措施和整体治疗方案的准确判断,因此需要部署配置合理、高度可靠的UPS解决方案。

施耐德电气针对医疗领域推出的UPS解决方案极为可靠,经过专门设计,符合包括联合委员会认证在内的业界最佳实践标准。 施耐德电气UPS设计人员和工程师还可定制覆盖单相UPS到三相UPS的不同供电解决方案,满足医疗行业的最高标准和各个医疗机构的不同需求。

施耐德电气针对医疗领域推出的UPS解决方案极为可靠,经过专门设计,符合业界最佳实践标准。

访问我们的医疗行业页面,观看客户案例视频,其中展示了施耐德电气为重要医疗部门打造的UPS解决方案。
了解更多信息