SØREN BROGAARD JENSEN 是企业管理和软件副总裁,该团队为针对数据中心DCIM套件的施耐德电气StruxureWare提供支持,数据中心运营商可以使用该软件系统管理数据中心的整个生命周期,从规划、设计到运行再到退役。 SØREN领导着一个由世界级的开发人员、工程师、业务经理和行业专家组成的团队,每一个人均专注于为市场带来创新和面向客户的解决方案。
问:数据中心基础设施管理(DCIM)类别包括什么?
答:行业分析机构451 Research将DCIM定义为”一个收集和管理关于数据中心资产、资源使用和运营状态信息的系统。 这些信息然后加以传递、整合、分析,并以帮助管理者达成业务和面向服务的目标以及优化数据中心的性能的方式予以应用。 一些人认为,监控应该是独立的,因为它的作用相当于451 Group的数据中心成熟度模型中DCIM的基础层,DCIM的真正力量实际上开始于层级3 - 为决策提供可操作数据的主动层。 答:DCIM系统应该将IT与设施连接,以帮助确保在正确的时间向正确的人员提供关于数据中心的正确信息。
答:可以,你可以构建自己的DCIM。 在DCIM作为一个类别出现之前,数据中心运营商使用一些列不同的软件应用程序来为他们的工作提供支持。 这些软件应用程序的范围从用于资产管理的MS Excel®到UPS软件和BMS。 但是,现在采用DCIM解决方案,您的数据中心运营商可以获得DIY(自己动手)解决方案通常无法获得的速度与洞察。 当然,如果公司拥有内部专门知识,编程语言使得DIY成为可能,我们也看到有公司正是这样做的。 现代软件开发通过使用简明英语以及通过可能来自其他程序的模块化代码块得到极大的促进。 然而,随着时间的推移自制解决方案可能会变得复杂而难以管理。
问:DIY DCIM解决方案的长期影响是什么?
答:展望未来几年以及考虑更新和记录应用程序以改进软件和应对处于您控制之外的变化(例如,对DCIM与之集成的软件和设备进行升级)的任务可能是值得的。 此外,软件扩展的方式比较复杂。 许多公司难以充分应对IT需求的不可预测性,在使管理软件保持最新方面没有问题。 这是一个sticking to the knitting 的问题 - 数据中心专业人士越来越多地发现,现成的DCIM提供的价值甚至比他们想象的还要多,尤其是现在供应商提供针对不同细分市场的针对性DCIM模块。
着眼业务 驱动未来™