China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 全新预制解决方案正掀起数据中心市场变革

Artist rendering of a server facility, data center operations
数据中心部署: 如今部署速度提升达60%*! 经过漫长的低速增长期后,预制模块化数据中心正在迅速发展,并逐渐赢得主流市场支持……根据451 Research调查显示,预制解决方案行将引领数据中心领域的变革。

今天,几乎所有企业的日常运营和关键运营都依赖技术的支持, 这一现象与日趋沉重的经济压力、对可持续发展的担忧以及能源成本上升一道,推动了数据中心部署方式的改变。 施耐德电气推出的各类预制解决方案组合将为您打造快速、高效的数据中心,以缓解上述压力。

适用对象: 各托管设施正在寻求更为快捷、经济的途径以实现计算机供电和配套系统的“分阶段可重复”部署。 预制数据中心解决方案也非常适用于数据中心存在供电、冷却能力或物理空间不足的企业和翻新改造项目。

什么?: 将50kW到1 MW的预制供电、冷却和IT模块与集成软件和硬件预先构建在一起。 在工厂生产并经过测试,抵达现场后即可展开部署,快捷且简单。

部署时间: 从下订单到装运的一般交付时间通常为12至16周或更短。 传统的数据中心解决方案部署时间长达数年,相比之下,预制解决方案的构建速度提升约60% *。

部署地点: 模块可以部署在室内或室外,支持单独部署和与其它设备组合部署,从而构成完整的数据中心解决方案。 在沙漠等偏远且环境恶劣的地区,可采用配备齐全的单一机柜。但在企业环境中部署时,还可选择非集装箱式模块。

关键优势: 与传统数据中心相比,预制解决方案具有如下优点:部署速度更快、可用性和效率可预测、可扩展性和灵活性允许根据需求变化随时增减即插即用模块。

部署方式: 借助100多种成熟的参考设计,可以有效简化部署过程。本地项目经理和工程师可利用这些参考设计根据客户要求创建解决方案, 然后通过施耐德电气的专业供应链将模块从本地以快速、节省成本的送达目的地。

*基于以往数据。 并不保证未来表现或客户特定条件下的表现。

了解更多关于施耐德电气预制数据中心模块配置的信息
了解更多信息