China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 帮助打造成本效益突出、方便病患的医疗机构

Default Alternative Text
智能技术基础设施可提升整个机构的运行效率。

据联合国预测,至2050年,达到60岁的人口数量(目前是8.41亿)将增加到20亿。 对于如今已在预算紧缩和资源缺乏的打击下步履维艰的医疗机构,未来需要医疗服务的庞大患者数量将使他们更加不堪重负。

此外,医疗机构还面临另一重挑战。据世界卫生组织(WHO)统计,由于使用的流程和系统陈旧过时(部分原因),高达40%的医疗开支和资源被白白浪费。 如今市场上的高级技术解决方案层出不穷,可帮助改进患者服务和控制运营成本,但医疗行业并未积极部署这些解决方案,严重落后于技术发展趋势。

智能技术基础设施是节能增效的基础
以信息通信技术和无线与移动通信协议为基础,智能技术基础设施可提升整个机构的运行效率。 作为医院的中枢神经系统,此基础设施将集成并支持各个独立系统之间的通信,如电源、楼宇管理、安全和IT系统。 如医院的各个系统能彼此“对话”,则整体的基础设施将更为强劲有力,并能有效使用所有资源。

智能医疗基础设施8大优势
在许多国家,患者有权选择治疗中心,这意味着医院之间必须竞争。 患者的综合服务体验取决于多种因素,如医务人员的悉心关怀、细致服务、护理和设施本身。 通过无线通信,智能技术基础设施可通过以下改进提升患者的综合体验及医院效率:

  1. 1. 允许医务人员随时随地评估患者病历,做出知情的护理决策
  2. 2. 允许护理人员快速响应患者需求
  3. 3. 通过自主控制病房灯光、温度、百叶窗等确保患者舒适度
  4. 4. 满足患者通过电子邮件或其他网络服务与家人朋友联系的愿望
  5. 5. 通过缩短管理系统和定位设备所需的时间提高员工工作效率
  1. 6. 通过控制和监视能源资源提高能效
  2. 7. 节省花费在新建或改造设施的设备、布线及调试上的资本支出
  3. 8. 通过可靠的网络可用性、可扩展性以及快速系统诊断和修复降低运营费用

精简系统
为面向智能技术基础设施开发一个经济有效的低成本平台,医院将同时利用现有技术和新兴技术。 此外,许多医疗机构还采用了一种名为“精益思维”的概念来提高效率。 此概念由日本丰田公司构思,其中“精益”的含义是以合适的数量将所需资源分配到适当的时间和地点,同时最大限度减少浪费,并采取开放态度,灵活适应变化。 例如,在新建项目中综合运用精益方法和楼宇信息模拟可降低成本、缩短工期并提升工程质量。

投资战略
智能技术基础设施可改进患者服务,提升运营收入,但在投资购买此类解决方案时,医疗机构经常面临重重阻碍:

  • 资金缺乏或较大的资金募集难度提出了关于系统改进由谁买单的问题。 对于小规模投资,最佳做法是在向CFO或CEO提出资金申请之前计算出投资回报。 对于大规模能效优化项目,如无法获得直接投资,则节能成效合同有助于达成目标。 利用第三方投资,可将节约的部分资金用于支付项目开支。
  • 医疗机构内部缺乏专业知识或技能,因此可能需要聘请外部专家帮助研究、获取和了解新技术。 这些专业知识对于系统的成功设计和部署、员工培训及长期评估至关重要。

在定位了正确的设计和计划之后,智能技术基础设施将帮助改进病患护理,降低运营成本,为医院带来巨大效益。

了解如何改进病患治疗流程和医院财务状况: 下载《智能技术基础设施对医院运营成本及病患服务的影响》。
了解更多信息