China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择您的所在地
  • 物联网与Altivar Process变频器

Default Alternative Text
因为我们有了全球第一款以服务为导向的变频器Altivar Process,它让变频器产品跨入了一个全新时代。

请抛却对普通变频器的一切了解
原因何在? 因为我们有了全球第一款以服务为导向的变频器Altivar Process,它让变频器产品跨入了一个全新时代。 通过将IT和OT技术相融合,Altivar Process能够充分利用物联网的优势,从而使其成为唯一能够真正帮助您实现最优业务绩效和工艺性能的变频器。


施耐德电气变频器业务高级副总裁Alain Dedieu表示:“以服务为导向的变频器不再单纯是一款变频器。 除了具备控制电机和应用的传统功能之外,以服务为导向的变频器能够为客户提供提高其整体业务的服务。 以服务为导向的变频器内置于企业的设备架构中,并致力于优化业务绩效、设备整体效率和总拥有成本(TCO)。 Altivar Process是物联网将对工业领域产生积极影响的力证。”

卓越的效率表现和资产性能
Altivar Process是一款全系列的变频器产品,可满足0.75-1.5 MW的工艺应用需求。 通过高级的系统和设备状态监测,Altivar Process确保应用随时高效运行。 丰富的资产性能数据在应用中实时可用,

让自动化系统能够立即检测效率偏差以及在影响盈利能力前立即做出响应。此外,Altivar Process通过状态监测、远程诊断和故障排除真正实现了预测性维护,从而帮助您尽可能做到在资产层面减少意外宕机,提高能效,并降低总拥有成本。 另外,借助嵌入式因特网,您还可以通过移动设备和网络服务随时随地不受限制地安全访问您的应用程序。 出错信息会产生动态二维码,用于即时访问相关信息,以帮助您当场解决问题,同时直接印在变频器上的二维码可用于立即访问客户关爱中心和在线排查故障。

独特的设计
结构紧凑、应用灵活的模块化Altivar Process能满足不同应用需求,不论是全新部署、翻新改造还是升级项目,其安装和集成都很便捷。


绿色变频器
即使到产品生命终期,Altivar Process也能为您的可持续性目标做出“贡献”,它有70%的组件可以进行回收利用。 由于符合欧盟RoHS指令和REACH法规要求,它甚至超出了现行的环境法规要求。

得益于IT和OT技术的融合,Altivar Process 能够高效利用强大的物联网。
了解更多信息