China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择您的所在地
  • 为要求最严苛的电气环境提供全球最高的额定分断能力

Default Alternative Text
Compact NSX塑壳断路器可以为全球最严苛的电气环境提供集成的能源测量、警报、诊断和通信功能。

V系统可以在提高功率的同时避免因升级到中压系统而带来造价、尺寸、培训和维护成本的增加。 采用并联电源或者使用大量电机负载的高规格电源系统需要防范发生极端短路故障电流的风险。

扩展的分段性能 现在,施耐德电气™整个Compact™ NSX系列塑壳断路器(MCCB)都具备高分断能力。 该产品系列采用了独特的设计,可以为需要100A到630A电流的高规格电力应用提供出色的保护和服务连续性。 它在690V下可提供100kA的分断能力,在440V下可提供200kA的分断能力。以往那些需依赖昂贵、体积庞大的保护装置的应用需求,Compact NSX也能很好地满足。 大功率熔断器的智能替代品 Compact NSX塑壳断路器能够应对苛刻的故障环境,在经历三次故障之后仍然能够正常工作。 

遥控合闸功能有助于快速接通电路,并通过区别对待各种隔离故障情况来避免系统范围的断电。 通过这种方式,不仅降低了由停机带来的影响,还避免了因更换熔断器而发生的人力与配件成本。

同时最大限度地提高服务的效率和连续性 Compact NSX塑壳断路器还提供集成的能源测量、警报、诊断和通信功能,有助于最大限度提高能源效率和网络可靠性。 Compact NSX塑壳断路器交付时,可作为施耐德电气安全可靠的全集成690V配电解决方案的组成部分,其它组成部分还包括Masterpact™空气断路器(ACB)和Okken™或Blokset™配电柜。

在这里了解更多应对低电压挑战的解决方案。
了解更多信息