市政领域的客户经常联系施耐德电气,期望我们帮助其满足最新的能效相关法规要求,但合作迅速扩展到如何帮助其处理其他重点任务。 有些团体需要我们帮助维护逐渐老化的基础设施,有些则希望帮助其升级技术和安防系统,还有许多团体希望我们帮助促进经济增长。 不同团体有不同的重点任务,但往往都肩负着特定的愿景或使命。
达拉斯市完美佐证了能源管理合作伙伴关系如何帮助其圆满完成重点任务之一。 2007年,德克萨斯州强制要求各城市在6年内使公共建筑的能耗每年降低5%。 达拉斯市很快锁定了其高能耗博物馆,将它作为首批参与该节能计划的楼宇之一,并加紧实施,为图坦王展览作准备。
达拉斯艺术博物馆遇到了千载难逢的机会。 蜚声国际的“图坦卡门及法老之黄金时代“反响热烈,应邀在美国进行第二次展览。 按照顺序,该博物馆是巡回展览的第一站——也将成为该展览在西南部的首秀。 但在签订合同前,图坦王巡回展览的组织者需要一些保证。 具体而言,达拉斯艺术博物馆必须保证,能够把将展示古埃及文物的美术馆的温度和湿度维持在变化不超过3%的恒定范围内。 幸运的是,我们的能源管理合作伙伴关系使该市能够为图坦王提供所需的皇家待遇,还提供了温度和湿度数据以及佐证其可以达到这些严苛标准的过往案例。
全新的能源合作伙伴关系不仅帮助该博物馆争取到了图坦王展览,而且使其能耗在5年内降低了45%——比预定目标超出15%——相当于节省500多万美元。 该改造项目备受瞩目,赢得了美国绿色建筑物委员会颁布的“改造油老虎”奖项类别下的EBie奖,该委员会提出楼宇占美国温室气体排放量的三分之一。
但是,如果能源管理系统无法完成其主要任务:保护博物馆中放置的精美、无价的艺术珍品,即使实现再多节约、赢得再多赞赏都毫无意义。 六个月间,图坦王展览吸引了超过65万人前往博物馆参观,使这些严苛标准经受了考验。 该人数超过典型情况下的全年参观人数。
达拉斯艺术博物馆并非达拉斯市节能绩效合同(ESPCs)造就的唯一赢家。 迄今为止,该市已使用ESPC改造了20多座楼宇,并着手在合同有效期内节省2,300多万美元电力和运营成本。 此外,这种能源合作伙伴关系在今后10年内的总体经济影响将超过5,400万美元,包括创造200个新工作岗位、2,700万美元本地营业额以及300万美元联邦、州和本地额外税收。