石油天然气行业中取得的巨大成就令人兴奋。 例如,创新技术使以前无法想象的深水钻井成为现实。 另一方面,石油和天然气生产商发现自己陷入地区冲突之中,无论他们自己愿意与否。 尽管所有这些消息吸引了主流媒体的关注,一项古老的技术仍然是那些有志于将产品尽快推向市场的石油和天然气生产商的关注焦点:管道。 这是因为对于石油&天然气决策者而言,24/7可靠、高效运行的管道是运营的根基,价值不可限量。
安全是当务之急,但许多其他挑战也是优先考虑重点
石油&天然气行业的命脉——管道使油气产品从一个位置输送到另一个位置成为可能,这正是中游运营商对此密切关注的原因所在。 尽管管道所完成的工作并不复杂,但对它们的管理可能会相当复杂,尤其是在这样一个环境问题成为全球能源消费者的首要考虑因素的时代。
然而,由于全球范围内日益增加的潜在安全威胁,当谈到管道时,石油&天然气决策者们最关心的三个词就是:安全、安全,当然还是安全。 他们并不是关心安全问题的唯一群体。 据美国国家运输安全委员会表示,加强管道安全是美国的一个最大运输挑战。 如果你将安全问题与对石油和天然气燃料产品日益增长的需求以及环境压力结合考虑,就不难理解为什么管道运营商致力于寻求可靠和有效的管理解决方案,以确保管道业务的连续性和安全性。
当然,还有许多其他的挑战同样需要克服。 例如,通过管道将石油和天然气产品运至其目的地的中游途径面临着无数障碍:从日益增加的监管规定到波动的市场价格再到新出现的竞争对手。 底线,石油和天然气公司需要确保其产品安全到达炼油厂、船舶及其他位置。 因此,为了满足客户和利益相关者的需求,石油&天然气公司必须能够跟踪并优化管道过程的每一部分,以实现结果和绩效的最大化。
如何克服挑战
通过综合能源管理,油气管道运营商可以克服他们面临的许多挑战并实现可衡量的运营和业务结果,有助于确保24/7安全管道作业。自动化和先进的控制策略,再加上综合管道管理解决方案,可以使管道运营商处于有利位置,通过管理人员和见多识广的能源经理来加强业务运营。
克服挑战的关键之一包括实时能源成本监控。 实时量化能源成本使石油&天然气公司能够发现诸多好处,包括优化业务运营、简化流程和程序,以及提高设备性能。 更重要的是,如果运营商掌握有实时数据,便可以更容易做出商业决策。 这能让他们更好地应对监管规定、实现近期或中期节能目标、利用电力供应商为大型消费者提供的费率结构激励机制,以及提高股东盈利能力。
成熟可靠的架构帮助提升运营成果
可靠、经测试和集成的端到端中游解决方案可以帮助您提高成本与远程资产的管理。 成熟可靠的架构可以帮助您:
1. 通过与企业应用程序紧密捆绑提高经营效率和财务业绩。
2. 确保安全、可靠的管道控制,符合管道SCADA、模拟和先进的操作应用规定。
3. 通过位置控制、安全、配电和驱动系统减少停机时间、提高正常运行时间和可靠性、优化能源消耗,以及避免惩罚。
4. 通过集成过程和能源监控及测量实现更大的成本与能源效率,同时还提供运营开支节约。
5. 通过电信、集成的安全性提高系统可用性和正常运行时间,确保您的基础设施的电力供应。
6. 通过一流的网络安全解决方案,采用以防御为主、深入的方法进行安全、合规和变更管理。
7. 支持最新的控制室管理最佳实践,以帮助确保操作意识和效率的提高。
8. 采用高保真泄漏检测来预测、识别和解决潜在的事故,这是实现最优操作性能和法规遵从的一个关键元素。
一个值得信赖的合作伙伴(如施耐德电气)在部署过程中可以提供指导,以减少风险和确保有利的总拥有成本。