无线技术驱动着人们日常使用的移动设备,如手机、平板电脑、笔记本电脑、GPS等等。 无线技术还有助于提高商业楼宇的性能和节能力度。
无线技术与能源有何关联?
能源之星的研究表明,商业办公楼宇在照明设备、暖通空调管理和湿度控制方面浪费高达30%的能耗。 楼宇管理系统(BMS)可帮助控制能耗;事实上,新建楼宇的设计方案中通常包含系统(和布线)。 但是,现有楼宇和小型企业有时需要竭力证明投资BMS的合理性,部分原因是因为改造布线工程成本过高且会妨碍运营。
此外,有些设施存在物理限制,无线技术是唯一合理的解决方案,例如文物建筑、玻璃会议室或者相邻的建筑,在这些地方,安装有线装置不切实际。
部署无线BMS解决方案可为设施和能源管理提供优势:
- 易于安装——无需专用布线,无需翻新,对业务妨碍最小。 无线BMS的安装更加快捷且成本更低,从而降低总体拥有成本,并加快投资回报。
- 无线技术具备完全的可扩展性,因为其通信和应用使用开放式协议,所以能够简单地从单一区域开始,然后逐渐扩展。 升级和附件也更容易管理。
- 为支持绿色计划,无线技术遵循法规和准则——允许使用节能系统。
无线技术今非昔比
尽管在楼宇应用中使用无线技术曾被认为不可靠,但该技术已经克服了早期的干扰和信号覆盖问题。 无线楼宇系统也十分安全,还可使用带有多层认证的商业、政府和军事级加密技术。
世界各地大多数商业楼宇所使用的无线标准是EnOcean®和ZigBee®。 这些标准支持执行相同功能类型的设备,但使用不同的网络和通信协议。
EnOcean认证了800余种产品——其中大多数为楼宇自控相关产品——使该标准得到最广泛的支持。 这些产品能够收集能量,无需使用有线电源或电池,是实现成本节省和环境保护的催化剂。 但是,EnOcean由点对点通信组成,意味着单点连接故障将导致设备无法通信;而且,EnOcean设备的覆盖距离短,仅有100英尺(30米)。
ZigBee协议支持具有自我修复和自动选路功能的网状网络拓扑结构,灵活可靠。 其覆盖距离达到300英尺(100米),因此能够利用更少设备控制更大区域。 尽管ZigBee设备需要有线电源,但该标准正在开发能量收集功能。 目前,使用ZigBee的设备减少,因为该标准可能限制楼宇业主和运营商的选择。
为楼宇需求量身定制
楼宇业主往往发现优化性能与能耗的最佳解决方案是把基于EnOcean/ZigBee标准的有线和无线设备相结合。 例如,设施可借助EnOcean产品实现照明和房间控制,而使用基于ZigBee的设备控制暖通空调及网络。
以下最佳实践可帮助业主和运营商选择并实施最具成本效益的高性能楼宇自控解决方案:
- 在评估无线和有线选择之前了解业务需求、目标和预算。
- 与提供广泛的产品和技术选择的供应商合作。
- 坚持在楼宇控制产品中采用分布式智能,以提高网络性能和可靠性。
- 把区域频率范围限制纳入系统设计考虑因素。
- 使用开放标准的协议实现跨供应商互动,避免受限于单一供应商。
了解更多关于适合您的设施的无线技术的信息,下载施耐德电气白皮书《利用无线技术降低楼宇能源成本》。
了解更多信息