China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Default Alternative Text

    Smart Trihal 智能干式变压器

    拥有30多年丰富的制造和运行经验以及极其成熟的工艺技术,Trihal是世界上仅有的几个已通过E2、C2、F1试验认证的干变产品之一

    注册赢取产品单页

Smart Trihal 智能干式变压器

智能干式变压器-Smart Trihal秉承Trihal系列变压器优异特性和30余年的设计与制作经验,运行稳定、可靠、安全。采用无线(无源)技术,全方位实时温度在线监测,涵盖绕组/ 铁芯、接线端子等关键部位,采用数字化标签/ 电子身份证,实现设备可追溯管理和移动运维。

235045-trihal-2-IC-490x280

性能:

1、变压器关键状态实时监测,设备运行状态评价科学有据可依

 - 完整的外部链接处温度测量

 - 实时监测环境温湿度

 - 远程实时巡检、故障预警,避免事故发生

2、提供全面且随时可调取查阅的电子台帐,实现全生命周期资产管理

 - 完整、互相关联、实时获取资产信息

 - 科学计算资产寿命

 - 科学指导资产投资


优势:

1、智能干式变压器摆脱日常人工巡检的粗放式模式,转变为主动+移动运维,提升运维效率和准确率

2、精确高效的资产管理,电子台帐清晰明确,随时可查;设备信息全面完整

3、提供未来增值可能,依据电网运行状态实时提供经济运行建议和指导,提升能效管理水平

相关资料

施耐德电气:向以智能中压、低压配电站为智能电网核心转变

社会对公用事业保证电能质量,以及实现更好服务连续性的期望正越来越高。随着分布式能源在网络上的广泛集成,更多智能电网被引入中压/低压配电站,以满足这些期望。

点击注册并下载




施耐德电气:配电设备维护策略

本文研究了各种配电设备维护策略带来的优势。不同设备维护方法对安全性、服务连续性、电力基础设施优化、设备保护、能源效率、高效备件管理以及资产的总体拥有成本的影响也不同。

点击注册并下载

 


Smart Trihal 智能干式变压器单页

拥有30多年丰富的制造和运行经验以及其成熟的工艺技术,Trihal是世界上仅有的几个通过E2、C2、F1试验认证的干变产品之一。

点击注册并下载

应用行业

  • 电网

  • 基础设施

  • 建筑

  • 机场

  • 工业

  • 数据中心

  • 医院

  • Smart Trihal 智能干式变压器在线研讨会

    智能变压新旗舰,激发资产高潜能,让智能化体验全方位升级!

智能变压器解决方案