China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择您的所在地
  • Businessmen in hard-hats talking, sustainability consulting

    成功案例

    安装调试

    该核电一期工程是国家“十一五”期间首个批准开工建设的核电项目,也是东北地区第一个核电厂和最大的能源建设项目,计划投资500亿元人民币,建成后年发电量将达300亿千瓦时。该核电一期工程1号机组于2007年8月18日正式开工,至2012年建成投入商业运营,到2014年,4台机组全部投入商业运营。客户四个机组核岛部分将使用施耐德电气中置柜Okken柜。
    • 某核电站安装调试项目 该核电一期工程是国家“十一五”期间首个批准开工建设的核电项目,也是东北地区第一个核电厂和最大的能源建设项目。

    备件管理

    客户对于设备和系统运行的可靠性要求越来越高。生产过程中缺少重要备件可能导致巨大的经济损失。我们利用施耐德电气全球性的网络以及优化的物流链来提供高质量的原厂备件,以及按照客户特定需要设计的备件包,帮助您提高设备和系统运行的可靠性,最大限度地降低停工停产所带来的损失。

    升级改造

    升级改造服务将为您提供从规划、安装、调试到实施改造的全面支持与服务,包括退市产品的标准化替代改造方案、设备或系统的功能升级、扩容、现代化改造等。施耐德电气技术专家将为您量身定做基于您行业生产方式的升级改造方案,能够帮助您节约能源、节省成本并优化流程,是延长设备生命周期最经济的解决方案。

    维护保养服务

    电气设备是企业最重要的基础设施。电气设备的故障,不仅会影响供电的连续性,造成企业生产停顿,在某些情况下,甚至会危机人员生命安全,给企业带来经济效益和社会效益的巨大损失。因此,为保障电气设备的正常运行,降低事故发生概率,延长使用寿命,有效的预防性维护和检测工作就显得至关重要。
    • 某国有银行维护保养项目 该国有银行是国际化公众持股的大型上市银行,中国四大银行之一。最初成立于1951年,是新中国成立的第一家国有商业银行,也是中国金融体系的重要组成部分。

    顾问式咨询

    我们提供丰富的顾问式咨询服务。施耐德电气高级服务专家在系统方面具有长期经验及丰富知识,根据您的需求提供相应的系统评估,以确定系统改进和风险管理计划。如果您想让您的系统更高效安全的运行,施耐德电气永远是您可信赖的顾问。
    Default Alternative Text

    联系我们

    服务时间:周一到周五08:15-18:00 周六09:00-17:00 400-810-1315转1转3