China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • Default Alternative Text

    StruxureWare™ 楼宇控制专家

Business man viewing his working papers

挑战

平衡能效与设施限制


为使楼宇达到最高效率,需要一个灵活可靠的解决方案。 无缝控制HVAC、照明与测量,是减少浪费、提高利润的关键。 过去没有针对较小楼宇的此类解决方案。 而现在,适用于小型楼宇的解决方案已经应运而生。

  • 解决方案

    借助SmartStruxure Lite的StruxureWare楼宇控制专家应用,可用于对暖通空调、照明和计量表进行编程控制和全天候监控。 该软件无许可费用,可在不影响中小型楼宇舒适度的前提下降低能耗。

  • 价值主张

    • 支持可扩展,可逐步添加额外应用。
    • 采用“即插即用”设计,可无缝连接各应用。
    • 应用开放式标准,灵活适用于几乎所有的系统。
  • 与众不同的优势

    • 本地/远程监控。
    • 使用脚本或图形编程进行完全编程。
    • 访问并控制集成设备的数据输入/输出。
    • 可作为独立解决方案或集成到更大的楼宇管理系统中。
business women talking and meeting

适用于任何规模楼宇的智能能源管理

不仅有适用于任何规模楼宇的智能化能源管理,
还可通过施耐德电气的楼宇解决方案组合进行扩展:

  • 通过适用于特定用途的室内控制器进行简单而高效的暖通空调管理
  • 采用无线技术,通过SmartStruxure Lite解决方案对暖通空调系统进行集中监控
  • 集成的照明控制和占用传感器确保了主动的能源管理
  • 通过基于云的楼宇洞察解决方案,可对您的多站点企业一目了然,从容驾驭
  • 具有可扩展性,可无缝集成到更大的楼宇管理系统中
  • 现场服务提供报告、分析和优化战略
  • 将暖通空调和照明完全集成到酒店的物业管理系统中,以实现客房控制

优势

  • Default Alternative Text


    Explorer 选项卡:单一网络配置页面

    • MPM配置对象集中于单一页面,减少了系统设置时的鼠标点击次数,节省了时间
  • Default Alternative Text


    Explorer 选项卡: 排程器对象

    • 根据时间和日期设置事件,并将事件与楼宇日程安排相关联
  • Default Alternative Text


    Explorer 选项卡: 脚本编写工具

    • 在网上使用开放语言,实时响应脚本编写
  • Default Alternative Text


    Explorer 选项卡: 图形化编程工具

    • 将功能模块通过鼠标拖拉到楼宇控制序列中
  • Default Alternative Text


    监控选项卡: 仪表盘

    • 浏览温度和光电继电器读数,以及能耗数据

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。