China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • Default Alternative Text

    StruxureWare™ 楼宇运营管理软件

People walking through a building's lobby, sustainability consulting

挑战

面对日益严峻的资源稀缺挑战和盈利重任,管理大型企业楼宇时,需要功能全面的楼宇管理系统,采用强大、灵活的软件,来降低能耗、更好地管理和利用楼宇数据,并能随时随地访问所需信息。
  • 解决方案

    StruxureWare 楼宇运营管理软件提供集成监控和管理能源、HVAC、照明和防火功能。 它是一个集中系统,管理对象可从单一楼宇扩展到跨国企业。

  • 价值主张

    • 节约个人时间与资源 
    • 简化日常运营
    • 将数据转化为可行数据
    • 通过单一、功能强大、便于使用的界面,监控整个企业
    • 借助SmartStruxure电力管理解决方案,提高洞察力
  • 与众不同的优势

    • 集中系统,分布式智能
    • 先进用户特性,可满足操作员的特定需求、角色与偏好
    • 便于使用;强大功能,充分利用现有投资
    • 作为集成企业的一部分,能够提高多个业务领域的效率
Engineer adjusting control panel, power plant engineering

软件应用特性

简化日常运营
通过出色工程效率和便于用户使用的功能,如鼠标拖拉显示趋势、单击生成报告、交互式图片、日历式日程安排以及易用报警等,优化楼宇运营管理。

打造个性化的工作空间
个人用户可改造具吸引力的、现代化的用户界面,来满足他们的需求,而且无论他们在哪里登录,这些设定的偏好都会保留。根据工作职能或个人级别来管理对于信息的访问,进一步提高了安全性,明确了责任。

随时随地访问所需信息
通过基于标准Web浏览器、功能全面的用户界面,可24/7访问信息。 强大的移动App提供了便携用户界面,能够在移动中浏览信息、管理设施。

优势

  • Man reviewing sustainability reporting, big data analytics on multiple computer screens.
    • 通过统一网络,监控和管理楼宇性能数据
    • 轻松将数据转化为实用情报
  • Man and woman business colleagues working on a computer, sustainability consulting
    • 可扩展架构 
    • 本地开放协议和第三方系统集成
  • Green cities of the future, smart city, smart buildings
    • 为未来做好准备:充分利用当前BMS投资
    • 升级过渡到SmartStruxure解决方案支持与工具

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。