China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • Default Alternative Text

    StruxureWare数据中心专家

Angled view of a data and server room.

挑战

物理基础设施集中式管理

动态变化的数据中心在可用性、温度、气流、湿度和安全方面需要报告的数据点达到数百个。 数据筛选十分耗时,而且深入了解任何新兴的趋势会变得有难度,更别提查看数据中心的当前健康状况。

优化数据中心生命周期

Default Alternative Text
  • 解决方案

    • 集中式监控多供应商物理基础设施:供电、制冷、安防和环境。 
    • 以及,生成用户自定义报告和图表。 
    • 即时故障通知和升级使得关键基础设施事件得到快速解决,从而为您的数据中心设施和IT服务管理过程提供支持。
  • 价值主张

    • 高效监控整个公司内部由任何制造商提供的联网设备。
    • 提供关键基础设施事件的即时故障通知。
    • 提供用户自定义的报告与图表。
    • 允许定制集成其他系统以实现最大灵活性。
  • 与众不同的优势

    • 开放式软件平台,通过可靠、可升级的一体化解决方案提供。
    • 由以建立数据中心作为日常工作的人员设计。
    • 2014年,被Gartner魔力象限评为DCIM象限领域的领导者。
Default Alternative Text

软件应用与服务

创新的DCIM软件套件全面监测包括服务器在内的整栋楼宇。 数据中心经理能够在数据中心生命周期内降低能耗,确保系统正常运行时间,以及提高规划与运营绩效。 灵活的报告能力使得向企业内部的数据中心利益相关者传达当前状态及未来容量需求变得简单。

优势

  • Default Alternative Text
    • 通过集中实时设备监控查看整个物理基础设施。
  • Default Alternative Text
    • 高效监控整个公司的多供应商物理基础设施。
  • Default Alternative Text
    • 通过强大的控制台应用从网络的任何位置访问集中式存储库。
  • Default Alternative Text
    • 允许定制集成其他系统以实现最大灵活性。
  • Default Alternative Text
    • 为关键基础设施事件提供用户自定义报告与图表和即时故障通知。
  • Default Alternative Text
    • 监控任何制造商供应的联网设备。

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。