China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Business people talking in server room
    EcoStruxure™ for Entreprise:

    企业数据中心

    物理基础架构解决方案的领先供应商,适用于所有数据中心——具有全新、整合式、混合式和现代化等特点。

    + 全生命周期服务

预配置系统

集成式数据中心 IT 机房解决方案,可减少时间并降低复杂性,以便在机架或 Pod 级快速进行纵向扩展。

默认备选文档

解决方案和优点

我们提供集成式解决方案,在使物理基础设施现代化的同时优化性能、空间和可用性。


我们很荣幸能为 IT 机房或数据中心提供规模最大的物理基础设施解决方案产品组合,包括用于传统、融合、超融合或定制 IT 架构的组件、服务和软件系统。

> 组件、软件和服务“一站式商店”
> 基于规则的设计工具,可快速轻松地进行配置
> 减少安装时间和部署风险
> 在机架和 Pod 级快速进行纵向扩展
> 基于规则的设计,数千种现有配置
> 本地应用和/或云服务,满足您的业务需求
  • InfraStruxure 数据中心解决方案

    InfraStruxure™ 是一种集成式数据中心架构,可显著减少从设计到安装和运行的时间和复杂性。

  • HyperPod – 数据中心的重中之重

    HyperPod 可提供支持当今快节奏和不断变化的数据中心环境所需的速度和灵活性。

    预制系统

    在工厂进行制造和测试,抵达使用点后即可进行部署。

    默认备选文档

    解决方案和优势

    我们的预制数据中心解决方案能够快速部署并提供可预测的性能,同时以我们久经考验的专业知识做为后盾,这样您就可以做到防患于未然。 


    我们在单个机箱中提供构建块单元或一体式解决方案。适用于新构建的内容或增加现有基础设施的容量。 


    与运营领域的顾问级专家以及我们出色的供应链、设计、应用和工程支持共同合作。

    > 预先设计并采用集成式硬件和软件
    > 在工厂进行制造和测试
    > 到达现场即可进行部署
    > 多种外形尺寸和功率范围
    > 一体化或构建模块组件协同工作
    > 屡获殊荣的 DCIM 软件套件
    > 提供广泛的参考设计库
    • 您为何应该考虑预制数据中心

      施耐德电气助您轻松了解预制数据中心解决方案如何为您的业务带来价值。

    • Interxion 使用 IoT EcoStruxure™ 架构与平台以确保效率

      聆听 Interxion France 主席 Fabrice Coquo 关于他们如何应对快速增长的市场带来的挑战、扩展到新的市场以及优化能耗的相关内容。

    • EcoStruxure™ 架构与平台确保 Animal Logic 的工作效率

      Animal Logic 是乐高电影 (Lego Movie)、The Matrix 等影片的发行商,该公司与施耐德电气携手合作,共同部署录音时间领域的自定义预制数据中心。

    • Weizmann Institute 预制数据中心

      施耐德电气与 IBM 共同合作,将高性能计算能力添加到预制数据中心当中。

      微型数据中心

      独立、安全的计算环境,尺寸与单个 IT 机架相同或更小。

      男士和女士在办公室交谈。

      解决方案和优势

      我们预制的 Micro Data Center Xpress 可以安装在集成站点并完全发运至使用点。典型的企业应用包括远程或分支机构 (ROBO) 站点、本地办公室中的本地公共云堆栈、私有云、数据聚合或物联网数据的本地处理。 


      预配置的微型数据中心在工厂内构建并通过测试,可采用各种选件进行配置并能获得最短的交付时间,从而为您提供最出色的灵活性和定制能力。使用我们的在线配置工具来设计您的解决方案(包括 IT 设备)。

      > 经过认证:经 IT 供应商验证的基础架构以及与 IT 供应商的合作伙伴关系
      > 快速:IT 设备可以预安装在 Micro DataCenter Xpress 当中,并发运至客户站点
      > 兼容:设计用于最新的融合和超融合 IT 系统
      > 安全:以物理方式保护,防止未授权访问
      >可管理:远程管理通过我们的云解决方案或本地解决方案提供警报和预测分析,以实现最长的正常运行时间
      • 微型数据中心基础架构概览

        观看并了解有关自包含式微型数据中心以及安全计算环境(包含在室内或室外运行应用的所有存储、处理和网络环境)的相关内容。

      • EcoStruxure 架构与平台概览

        EcoStruxure 架构与平台助您充分利用施耐德电气的专业技术实现可靠性、生产效率、舒适性与能效的最优化。

      • DCD Enterprise - 专为微型数据中心而生

        高度赞赏边缘计算的优势以及在 DCD Enterprise 活动中发布的全新微型数据中心的益处。

      • 采用抗冲击封装的 NetShelter SX 轻松部署机架和堆栈

        我们的机柜和封装系统旨在安全地集成、运输、卸载并部署高达 2000 磅(907 公斤)的 IT 设备。

        UPS

        为企业数据中心提供最丰富的三相不间断电源系列。

        男士和女士在办公室交谈。

        解决方案和优势

        在过去的 60 多年里,我们致力于为 UPS 质量、创新和支持设定标准,处于全球领先地位,同时提供最丰富的 UPS 解决方案,以满足各种需求和预算,从而提升数据中心的电源可用性和系统正常运行时间。 


        我们的总体质量管理 (TQM) 和电源服务计划确保在产品安装的整个生命周期内提供最高级别的质量和服务。

        > 采用模块化和可扩展设计
        > 灵活的能源存储产品组合
        > 适应性强且可高度自定义
        > 防止出现损坏性浪涌和尖峰
        > 低、中、高负载级别均可实现高效节能的目的
        > 出色的可用性、性能和效率
        > 网络服务专家遍布全球
        > 多达三种运行模式,为您提供自定义效率
        > 灵活的能源存储产品组合
        • 全新 Galaxy 创新产品

          了解具有 ECOnversion 等功能的创新型 Galaxy VX 如何满足您的效率和可靠性需求。

        数据中心基础设施管理

        跨建筑、电源和 IT 机房的集成式管理软件解决方案。

        默认备选文档

        解决方案和优势

        我们的创新型 DCIM 软件套件可提供从建筑物级到服务器的全面可视性。数据中心经理可在数据中心的整个生命周期内降低能耗、保证系统的正常运行时间并改善规划和运营性能。 


        灵活的报告功能使您可以轻松地将当前状态和未来的能力需求发送给企业的数据中心利益相关者。管理软件可提供建筑物、电源和 IT 机房的访问权限。

        > 集中式实时设备监视
        > 关键基础架构事件即时故障通知。
        > 基于云或本地部署,或将两者合二为一,以产生冗余
        > 主动管理整个多供应商物理基础架构
        > 监控来自任何制造商的任何联网设备
        > 生成用户定义的报告和图形
        • 卡迪夫大学 客户评价

          “施耐德电气的数据中心软件对我们来说非常有用,它为我们节省了大量资金,并且使我能够向首席财务官 (CFO) 和 IT 服务总监印证我的确能节省下不菲的资金。”

        • 麻省大学医学中心 客户评价

          “施耐德电气解决方案对设施、财务和 IT 都产生了深远的影响。设施获得了实时监控和查看历史数据的功能;在财务方面,我们能够根据实际用电量向客户收费;而 IT 则获得了基础设施管理和规划解决方案。”- 数据中心运营架构师 David Plamondon

          了解更多详情
          Default Alternative Text
        • Sky 客户评价

          “在 Sky,数据中心运营是 IT 的基础,它需要帮助我们实现业务增长。”
          - 数据中心运营主管,Riccardo Degli Effetti

          了解更多信息
          Default Alternative Text

          机架系统

          在数据中心中安装并保护 IT 设备。

          默认备选文档

          解决方案和优势

          当今,高密度的服务器应用需要一种可安装各种不同 IT 设备的机架基础设施,从而采用高效、灵活的设计来有效地管理气流并支持高效能电缆管理。 


          我们拥有非常广泛的标准机架产品系列,并且能够定制机架和机架安装 PDU 以满足客户的特定规格。

          所有机架机箱系统都经过精心设计,从而优化气流并促进实现高效的电缆管理。 


          此外,它们还允许快速轻松地访问新设备。最新的电缆管理创新意味着我们可以对任何 IT 设备组合的安装进行优化。

          > 安全机房采用 2 柱配置安装
          > 安全机柜采用 4 柱配置安装

          • SAP 法国数据中心评价

            SAP 选择施耐德电气和 NetShelter 作为其在巴黎新数据中心全包式数据中心解决方案的基本构造块。

          • Hill County Telephone Cooperative

            Hill Country Telephone Cooperative 采用 NetShelter 作为基础构建块来创建存储和灾难恢复服务。

          • NetShelter SX 浅色机柜产品概览

            APC 机架系统为数据中心引入了最新的 NetShelter SX 机柜平台升级产品:全新的浅色机柜。

          • HyperPod – 数据中心的重中之重

            HyperPod 适用于 pod 级 IT 部署,其速度和灵活性能够支持当今快节奏的直流环境,同时可轻松配置,并具有集成式电源和制冷。

            超大规模

            面向当今裸金属 IT 架构的创新型物理基础架构解决方案。

            在服务器机房使用笔记本电脑的技术人员信心满满。

            解决方案和优势

            当今的大型数据中心需要快速、经济高效地投入运营。POD 级 IT 解决方案能够快速、轻松地部署大规模 IT。分布式电源和电池装置具有出色的效率和可用性,从而可以改善密度。 


            工具和参考设计可实现所有超大规模或传统和裸金属混合产品的概念化和设计,同时还能帮助您选择。集中式锂离子备用解决方案可帮助您实现冗余和运行时间。

            HyperPod:
            > 在已部署的机架中适应不确定性
            > 标准化以简化设计和部署
            > 快速部署大规模 IT 空间 


            锂离子解决方案:
            > 轻松部署分布式 BBU 解决方案
            > 专用机架支持
            > 不同的集中式三相 UPS 选项
            > 维修保养、时间和成本均经过优化

            • HyperPod – 数据中心的重中之重

              HyperPod 可提供支持当今快节奏和不断变化的数据中心环境所需的速度和灵活性

            • OCP 如何影响当今的数据中心?

              施耐德电气数据中心标准和联盟总监 Robert Bunger 介绍了开放计算项目及其为数据中心带来的影响。

            • 云计算对数据中心架构的影响

              施耐德电气 IT 部门首席技术官和首席创新官 Kevin Brown 对云计算如何影响数据中心架构这一问题进行了探讨。

            • 概述:预制化数据中心

              了解可预测、灵活且可快速部署快速的施耐德电气预制式数据中心解决方案如何解决传统数据中心设计行业面临的业务问题。

              设备电源

              完整的中压开关柜传动系统,可从建筑入口一路通向 IT 机房插座。

              默认备选文档

              解决方案

              随着电源密度增加以及 IT 负载变得更加动态,动力传动系统的压力正不断上升。


              我们的解决方案采用数字化配置和模块化外形,实施起来非常快速。

              值得信赖
              我们是全球领先的电源保护产品供应商,采用全面集成的解决方案为数据中心设定质量和创新标准。


              值得依赖的解决方案
              世界级产品和服务全球产品系列采用独一无二的方式结合在一起,提供端到端的关键电源解决方案,从而带来最高级别的可用性、降低总体拥有成本并在整个生命周期内提高能源效率。

              • 预览 Galaxy VX 施耐德电气的三相 UPS 创新

                了解 Galaxy VX 的诸多优势:堪称同类产品翘楚的施耐德电气最新三相 UPS。

              查找产品和解决方案 查看所有设备电源产品

              制冷

              集成式制冷,涵盖冷却装置和节约装置到计算机机房空调等诸多设施。

              默认备选文档

              解决方案和优势

              可靠的集成式制冷,涵盖冷却装置和节约装置到计算机机房空调等诸多设施,可解决降低成本和减少停机风险等问题。无论您是构建新的数据中心、改造数据中心还是使数据中心现代化,我们都能帮助您实现健康的数据中心环境。

              > 支持更高密度的 IT 设备
              > 消除热点
              > 避免过早出现设备故障
              > 防止系统崩溃、随意重启
              > 高效、灵活且可靠。
              • DataBank(数据银行):“高冷”的数据中心托管设施

                这种“高冷”的设施采用施耐德制冷解决方案,保持设备冷却的同时还能提升效率。

              • Ecoflair 空气节约装置

                超高效节约装置,不消耗空闲空间,并为 IT 提供更多电力。

              • EcoAisle 冷热通道气流遏制系统解决方案:满足创新需求的灵活性

                EcoAisle 可使价值最大化,使其成为冷热通道隔离的最佳选择。

                查找产品和解决方案 查看所有制冷产品

                EcoStruxure 成功案例

                • EcoStruxure™ 架构与平台确保 Animal Logic 的工作效率

                  Animal Logic 是乐高电影 (Lego Movie)、The Matrix 等影片的发行商,该公司与施耐德电气携手合作,共同部署录音时间领域的自定义预制数据中心。

                • SAP 法国数据中心评价

                  SAP 选择施耐德电气和 NetShelter 作为其在巴黎新数据中心全包式数据中心解决方案的基本构造块。

                • Sky 客户评价

                  “在 Sky,数据中心运营是 IT 的基础,它需要帮助我们实现业务增长。”
                  - 数据中心运营主管,Riccardo Degli Effetti

                  了解更多信息
                  Default Alternative Text
                  与我们聊天

                  您是否有问题或需要帮助?我们是来帮忙的!