China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Default Alternative Text

    适用于数据中心服务器机房的 EcoStruxure™ 架构与平台

    可减少时间和复杂性的集成式数据中心 IT 机房解决方案,可从机架级快速实现纵向扩展。

    + 全生命周期服务

预配置系统

可减少时间和复杂性的集成式数据中心 IT 机房解决方案,可从机架级快速实现纵向扩展。

默认备选文档

解决方案和优势

我们是拥有规模最大的物理基础设施解决方案产品组合的“一站式商店”,其中包括集成电源、制冷、机架、安防、控制和管理组件以及软件和服务,从而为您提供完整的 IT 机房解决方案。 


借助集成式组件快速、轻松地进行配置,大大降低了部署风险并缩短了时间。借助专家、运营和顾问解决方案,管理功能强大且易于实施。 


在本地运行应用程序和/或云服务,从而满足并平衡当今混合计算世界中的业务需求。

>基于规则的 数字化设计工具
> 解决方案内容完整,以实现基础设施现代化并优化性能、空间和可用性
> 数千种现有配置
> 预配置解决方案可轻松纵向扩展
> 用于传统、融合、超融合或可组合的 IT 架构
  • InfraStruxure 数据中心解决方案

    InfraStruxure™ 是一种集成式数据中心架构,可显著减少从设计到安装和运行的时间和复杂性。

  • 施耐德:适用于中小型数据中心的 InfraStruxure
  • HyperPod – 数据中心的重中之重

    HyperPod 可提供支持当今快节奏和不断变化的数据中心环境所需的速度和灵活性。

    机架系统

    在服务器机房安装并保护 IT 设备。

    默认备选文档

    解决方案和优势

    当今,高密度的服务器应用需要一种可安装各种不同 IT 设备的机架基础设施,从而采用高效、灵活的设计来有效地管理气流并支持高效能电缆管理。 


    机架机箱解决方案提供最新的电缆管理创新内容以优化安装任何 IT 设备组合。

    > 采用了可优化气流的设计
    > 促进高效的电缆管理
    > 允许快速、轻松地访问新的机架设备
    > 广泛的标准机架产品组合
    > 规格精准的自定义机架和机架安装式 PDU
    • 服务器机房与网络配线间的 IT 解决方案 体积小巧,功能强大

      并非越大越好。凭借从机架到 PDU 再到管理软件的所有方面,施耐德电气旗下 APC 可以将任何空间转变为 IT 环境。

    • Tallahassee/Leon County 强强联盟 服务器机房解决方案

      Tallahassee/Leon County 公共安全综合设施是这两地之间最大的合作项目之一,该项目的基础构建模块就是与 NetShelter 共同开发的服务器机房解决方案,此解决方案能够为 Tallahassee 日渐繁荣的社区提供紧急服务支持。

    • 微型数据中心基础架构

      如果有在恶劣环境或户外进行安装的需求,微型数据中心将让您受益匪浅。微型数据中心能够减少延迟、提高物理安全性,使您能够在邻近数据密集型应用的位置部署IT设备。

    • EcoAisle:满足创新需求的灵活性

      EcoAisle系统在标准产品中提供了最高灵活性,使其成为冷通道和热通道气流遏制系统的首选产品。观看视频,了解EcoAisle还提供哪些特性。

      UPS

      最丰富的三相和单相不间断电源产品组合,适用于服务器机房。

      默认备选文档

      解决方案和优势

      在过去的 60 多年里,我们致力于为 UPS 质量、创新和支持设定标准,同时提供最丰富的 UPS 解决方案,以满足各种需求和预算。我们拥有全球领先的高质量 UPS 解决方案,旨在提高电源密度、电源可用性和系统正常运行时间。我们为您提供易于部署和远程管理的电源解决方案。我们的网络服务专家遍布全球,在您装置的整个生命周期内提供全面的服务。

      > 同类最佳的功率密度
      > 单相 UPS 出口级负载管理
      • 120V Smart-UPS Family 手册

        从家庭办公室到商用企业,智能 UPS支持 IT 和设备的不间断电源需求。

        探索
        Default Alternative Text
      • 完美适合诊所的盒式服务器机房。

        观看 NetShelter CX 的虚拟之旅

        了解更多详情
        Default Alternative Text
      • 120/208V Smart-UPS On-Line 手册

        用于服务器、语音/数据网络、医疗实验室和关键应用程序的在线电源保护。

        点击此处
        Default Alternative Text
      • 230V Smart-UPS On-Line 手册

        单一输出功率因数、单相、双转换在线 UPS,具有高级管理功能

        探索
        Default Alternative Text

        数据中心基础设施管理

        跨建筑、电源和 IT 机房的集成式管理软件解决方案。

        默认备选文档

        解决方案和优势

        我们是数据中心 IT 机房完整物理基础设施解决方案的“一站式商店”,其中包含电源、制冷、机架、安全性、空气抑制、管理和服务,您均可采用数字化、基于规则的设计工具快速轻松地进行配置。 


        借助专家、运营和顾问解决方案,为您提供简单、功能强大的管理。 


        在机架或 POD 级别快速设计系统,在本地运行应用程序和/或云服务,从而满足并平衡当今混合计算世界中的业务需求。

        > 解决方案内容完整,可轻松纵向扩展
        > 数千种现有配置
        > 规模最大的产品组合,用于传统、融合、超融合或可组合的 IT 架构
        > 实现基础设施现代化并优化性能、空间和可用性
        > 集成式组件大大缩短部署时间并降低风险
        • 卡迪夫大学 客户评价

          “施耐德电气的数据中心软件对我们来说非常有用,它 A) 为我们节省了大量资金,并且 B) 使我能够向首席财务官 (CFO) 和 IT 服务总监印证我的确能节省下不菲的资金。”- 卡迪夫大学首席技术官 (CTO) Hugh Beedie

        • 麻省大学医学中心 客户评价

          “施耐德电气解决方案对设施、财务和 IT 都产生了深远的影响。设施获得了实时监控和查看历史数据的功能;在财务方面,我们能够根据实际用电量向客户收费;而 IT 则获得了基础设施管理和规划解决方案。”- 数据中心运营架构师 David Plamondon

          了解更多详情
          Default Alternative Text
        • Sky 客户评价

          “在 Sky,数据中心运营是 IT 的基础,它需要帮助我们实现业务增长。”
          - 数据中心运营主管,Riccardo Degli Effetti

          了解更多信息
          Default Alternative Text

          制冷

          适用于服务器机房的集成式行内和室内制冷。

          默认备选文档

          解决方案和优势

          每一台消耗电力的 IT 设备都会产生同等的热量。如选错技术,可能导致成本升高,停机风险增加。我们高效、灵活、可靠的解决方案有助于应对解决不断增长的热密度问题,同时降低运营成本。 


          我们提供支持更高密度 IT 设备的制冷功能,并且消除了导致过早出现设备故障、系统崩溃、随意重启和系统性能不佳的热点。

          无论您是构建新的服务器机房、改造现有的服务器机房或实现服务器机房现代化,我们都可以帮助您选择有效的制冷解决方案,从而实现健康的数据中心环境。
          • 数据中心制冷能力

            过时、低效的制冷系统对您的收入产生重大影响

          • 制冷产品组合概览

            源自施耐德电气。制冷尽在掌握。

          • EcoAisle 冷热通道气流遏制系统解决方案:满足创新需求的灵活性

            EcoAisle 可使价值最大化,使其成为冷热通道隔离的最佳选择

            查找产品和解决方案 查看所有制冷产品

            EcoStruxure 成功案例

            • 卡迪夫大学 客户评价

              “施耐德电气的数据中心软件对我们来说非常有用,它为我们节省了大量资金,并且使我能够向首席财务官 (CFO) 和 IT 服务总监印证我的确能节省下不菲的资金。”- 卡迪夫大学首席技术官 (CTO) Hugh Beedle

            • Tallahassee/Leon County 就服务器机房解决方案进行合作

              Tallahassee/Leon County 将其最大的合作项目委托给施耐德电气可靠、高效、集成的 NetShelter 解决方案,从而为日渐繁荣的社区提供安全的服务。

              与我们聊天

              您是否有问题或需要帮助?我们是来帮忙的!