China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • Two men standing in a row of data centers, data center management, IT business.

    金融数据中心和微型数据中心

    对于 IT 和数字银行,数据中心和基础设施必须可靠、安全

更智能的金融数据中心

银行和金融机构可确保客户信息在云和本地数据中心以及交易平台和分支机构运营中的安全。 数据中心和关键基础设施必须可靠、安全且可用于成功提供内部 IT 服务和数字化银行服务。

默认备选文档

解决方案

更智能的金融数据中心基础架构

用于核心和关键基础架构的数字化产品和系统

优势

以经济高效、高度安全的方式确保 IT 和数字化银行服务的可靠性和连续可用性。

> 提高金融数据中心的可用性、容量、密度和效率。
> 消除数据中心中的过大和滞留容量,并提高速度、改进成本和性能。
> 降低整个数据中心产品组合中的运营风险和成本。

预制模块和微型数据中心

预制电力、冷却、IT 和一体式模块可帮助数字化银行简化数据中心的构建和改建方式,从而确保以公允的成本实现标准化性能。这些灵活的模块可最大程度减少或消除单点故障,且提供经测试、验证和有文档记录证明的可靠性。

默认备选文档

解决方案

预制模块和微型数据中心

从核心数据中心到边缘计算,用于数据中心和微型数据中心的预加工、预制电力、冷却和 IT 捆绑包可简化数据中心的设计、构建和改进方式。

优势

我们数据中心设计采用的模块化方法通过标准化提高了一致性和可靠性。

> 以合理、可重复使用的成本提供标准化、可重复使用性能
> 工厂构建和设计用于最大程度减少或消除单点故障
> 模块可提供灵活性和经测试、有文档记录证明和验证的可靠性
> 减少工程设计工作、操作员培训时间和工作、及部署和维修时间

数据中心运营效率

数据中心可为金融企业显著降低能耗。通过数据中心基础架构管理软件和数据中心生命周期服务控制能源使用情况,可确保以高效和最低风险运营数据中心所需的效率、见解、工具和保障。

默认备选文档

解决方案

数据中心运营效率

确保运营和提高效率的系统、软件和服务。

优势

高效运行数据中心,且最大程度降低运行风险。

> 通过利用和优化现有基础架构,降低 CapEx 和 OpEx。
> 通过监控和分析碳排放量、PUE 和能源使用情况来提高效率。
> 利用强大、可扩展的开放式软件平台。

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。