China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Offshore rig in gulf of Thailand

    电力分配和管理

    石油和天然气基础设施的主要运营绩效目标是安全可靠,同时应对能源挑战。提供经验证的不间断电力管理和控制解决方案对 ROI 最大化至关重要。

  • Default Alternative Text

    了解全生命周期服务

    了解我们的新一代监控服务如何提供预测分析,帮助您在整个生命周期中充分利用关键资产

    + 全生命周期服务
  • Default Alternative Text

    集成过程控制与自动化

    为了成功实现提高运营效率和降低运营成本的目标,过程管理和电源管理两个流程支柱必须融合。了解我们如何准备好帮助您将部署成本降低 35%,并实现统一的电力传输和分配。

    即刻了解
  • Offshore rig in gulf of Thailand

    通过电子商务管理简化项目管理

    依靠单个合作伙伴获取完整的配电解决方案。E-House 在工厂制造、组装和预测试,作为完全可操作的集成解决方案提供,以满足您应用的苛刻要求。

    电力分配和管理

    施耐德电气能源管理解决方案侧重于现场配电和实时自动化解决方案,为海上平台和 FPSO 提供安全的电力管理和 SCADA 系统,紧凑且易于操作。客户面临的挑战包括:延期生产、成本增加、断供管理、能源成本增加和环境影响。

    默认备选文档

    解决方案

    施耐德电气平台为能源管理提供集成解决方案,从而确保最佳的能源供应和分配,以实现高效生产。

    将 EcoStruxure 变电站运营、高级配电管理系统与断供期管理和资源顾问系统相结合,从而带来实实在在的好处。

    优势

    > 减少因断电、意外停机或维护操作而导致的生产中断。
    > 最大限度地减少配电网络的运行和维护成本
    > 更好的断供后电气管理

    > 最大限度地降低能源成本和环境影响
    > 通过集中式 SCADA 监控、控制和电源管理,实现能源可见性
    > 确保关键应用的正常运行时间

    突出显示优惠:EcoStruxure™ 变电站运营

    EcoStruxure 变电站自动化是一种监控、管理和预测资产性能的解决方案,可通过符合 IEC 61850 标准的系统最大限度地提高能源可用性。

    > 了解更多信息

    > 通过集中式监视,实现能源可视性
    > 通过发电机和蒸汽管理和减载,确保关键应用的正常运行时间
    > 节省运营支出和资本支出,通过对资产更好地使用以及模拟工具,减少备件需求
    > 完整配电和控制系统的可扩展和无缝集成

    电力分配解决方案

    流程设备和管理系统需要安全、可靠的电力,且海上平台和 FPSO 几乎没有停机时间。强大的 SCADA 系统必须到位,以确保操作完全优化,以保护关键资产和人员,并遵守不断变化的法规。

    工人审查燃气厂的文书工作

    解决方案

    了解我们安全电力分配解决方案的完整系列,从而降低运营成本。采用基于标准设备的开放和优化的电气解决方案,提高性能。

    这些可扩展解决方案可降低生命周期成本、延长资产寿命并提高员工安全性,同时减少项目执行时间和预算滑动风险。

    优势

    > 换新而不是更换,以降低成本并减少停机时间
    > 最大限度地提高能源效率和电力质量
    > 通过模块化电气系统降低项目风险

    > 针对关键负载/流程的集成电机管理
    > 加快首次获油时间
    > 断供管理,从而减少延迟生产

    突出显示优惠:智能电力和电机控制中心 (IPMCC)

    经过类型测试的解决方案,支持智能设备安装、应用和系统架构、布线建议、工程指南和 EMC 合规性。基于高可靠性通信架构。

    > 了解更多信息

    > 全天候随时随地快速轻松地访问关键能源和过程信息
    > 在施工阶段降低成本并缩短提前期
    > 通过多接口传输、快速更换设备,实现主动维护
    > 完全集成的低压解决方案,具有能源和自动化控制功能

    突出显示优惠:Altivar Process 变频器

    在工业和基础设施环境中,电机消耗 70% 的能源。它们用于为泵、风扇、压缩机、输送机、起重机、打捞机等提供动力。驱动器控制电机。

    第一个面向服务的驱动器 Altivar Process 及其能源管理服务和资产管理功能,让我们的最终用户客户能够:

    > 了解更多信息

    > 测量工厂能耗
    > 控制流程设备至最佳效率
    > 实施实时资产管理和预见性维护
    > 将能耗降低多达 35%
    > 将生产力提高 20%
    • 施耐德电气 E-House

      用于关键设备的最安全和最经济高效的全球解决方案。

    • Altivar Process 变频器

      智能、连通的变频器,适合您的工业运营。

      返回至海上解决方案概述

      返回至海上
      与我们聊天

      您是否有问题或需要帮助?我们是来帮忙的!