China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Default Alternative Text

    了解全生命周期服务

    了解我们的新一代监控服务如何提供预测分析,帮助您在整个生命周期中充分利用关键资产

    + 全生命周期服务
  • Default Alternative Text

    集成过程控制与自动化

    为了成功实现提高运营效率和降低运营成本的目标,过程管理和电源管理两个流程支柱必须融合。了解我们如何准备好帮助您将部署成本降低 35%,并实现统一的电力传输和分配

    即刻了解
  • Default Alternative Text

    过程控制和安全系统

    享受更好的运营洞察可实现更快速、安全和准确的生产,同时通过永不过时的技术保护您的投资

  • Offshore oil rig, oil and gas

    EcoStruxure™ Triconex® - Tricon CX

    我们深知,您需要安全仪表系统提供的,不仅仅是保障运行安全——您还需要保持持续的运行,并避免一切会对收益造成影响的非预期停机或中断

    了解更多信息

    集成控制和安全系统 (ICSS)

    ICSS 解决方案始终自动集成的流程控制和安全系统,而传统方法始终是经过隔离的控制和安全系统。ICSS 通过集散控制系统 (DCS) 和安全仪表化系统 (SIS),借助经过认证的 Foxboro 和 Triconex 系统,以及火灾和气体探测系统 (FGS) 和常用于复杂精炼厂和石油化工过程的高完整性保护系统 (HIPPS),管理和控制生产流程。

    默认备选文档

    解决方案

    以可视警报日志和历史档案的形式监控流程,为操作者提供做出正确操作所需的实时信息。

    如果操作员干预,发生任何无根据的过程扰乱,受影响的过程单元将由高度集成的 SIS(安全集成系统)自动关闭并进入安全状态。

    优势

    > 得益于集成 HMI、SOE、系统和资产管理、工程工作流程,实现运营和成本效益
    > 流程和安全性得到集成和保护,使硬件和操作系统保持独立

    > 基于工业标准开发的专用软件库
    > 精炼厂和石油化工厂的成功全球实施项目
    • EcoStruxure Foxboro DCS

      了解 EcoStruxure Foxboro DCS 如何帮助您始终如一地提供可衡量的运营盈利能力改善,在不到一年的时间内实现 100% 的投资回报率。

    突出显示优惠:EcoStruxure Tricon CX

    Tricon CX 是最新的 SIS 控制器,采用了久经考验的 Tricon 和 Trident 安全完整性等级 3 (SIL3) 系统。Tricon CX 通过一个紧凑型单元实现连续的运行、卓越的设备正常运行时间和极高的生产效率。

    > 了解更多信息

    > 内置高完整性和可用性
    > 容错操作
    > 高容量处理 — 超过 100 万个 I/O 点
    > 快速扫描时间(低至 10 毫秒)
    > 高级输入/输出监控和控制功能
    > 轻松诊断状态和故障分析

    集成能源和过程管理 (IPPM)

    IPPM 是控制过程的集成系统,包括紧急关闭安全系统、连接至电源系统,以实现无缝互连。这是一种全面的方法,涵盖从规划和设计阶段开始的工厂系统生命周期,并涵盖技术、建筑、执行和服务。

    默认备选文档

    解决方案

    随着施耐德电气和 Invensys 的合并,消除运营效率低下的可能性已成为现实。变电站自动化的集成能源和流程管理系统具有世界级 EcoStruxure 变电站自动化。

    Foxboro EVO 分布式控制系统和 Triconex 安全系统,通过简化集成、为客户创造价值、实现智能控制系统的无缝集成,并在安全、可靠的生态系统中提供最高生产率的可靠性。这个想法是通过一个具有类似触觉和感觉的高效平台来简化复杂性,这种平台可以有效地互操作和通信。

    优势

    > 减少工程和调试时间
    > 简化了现场协调
    > 占地面积更小
    > 实时自动化解决方案

    > 通过 DCS & EMCS 实现无缝工厂运营
    > 提升操作员效率
    > 减少培训成本

    返回至海上解决方案概述

    返回至海上
    与我们聊天

    您是否有问题或需要帮助?我们是来帮忙的!