China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Default Alternative Text

    智能油气田管理

    了解我们基于软件的智能油气田应用解决方案。通过地下和地面管理以及包括能源、流程、资产、基础设施、油井、供应链和数据管理在内的领域流程改进,优化海上平台和 FPSO 生产

  • Computer Network, Abstract

    独一无二的全新工程和工业软件产品

    施耐德电气与 AVEVA 携手为您提供业界领先的工程和工业软件组合

    了解更多信息
  • Men in hard hats viewing computer system overview on monitors

    数字化转型推动盈利能力

    让您的员工能够更好的运营,并进行实时业务决策。加入我们的实时网络广播,了解如何在石油和天然气行业中实现新的效率和生产力

    访问网络广播点播 阅读白皮书
  • Default Alternative Text

    了解全生命周期服务

    了解我们的新一代监控服务如何提供预测分析,帮助您在整个生命周期中充分利用关键资产

    + 全生命周期服务

    数据管理

    石油和天然气生产商具有复杂、密集的数据流程。为了在不断变化的趋势、政策和准则方面保持盈利,您必须确保正确管理这些数据流程,以便每个人都能获得正确的相关信息。

    默认备选文档

    解决方案

    施耐德电气数据管理解决方案基于 Wonderware 系统平台和相关优惠。帮助客户利用数据并将其转化为洞察力,从而改善运营,这对于我们的使命来说至关重要。

    改善解决方案架构的数据质量、环境、及时高效的可视性,使得客户可以克服数据过载,确保数据一致性、数据质量并消除使用通用数据结构的地理障碍。

    优势

    > 几乎可对任何数据源进行数据过滤:传感器、PLC、建模软件
    > 确保数据质量和完整性
    > 监控和报告所有警报和活动情况

    > 存储所有历史数据
    > 使所有人员和部门在不同地点和地理位置共享和通信

    生产管理

    生产管理是适用于重要运营决策的可靠、及时信息,用于海上平台和 FPSO,从而为生产系统提供模拟窗口。此集成式应用程序结合了流量保证和顶级流程模型。与顶级工厂运营结合使用,生产管理使生产运营人员能够预测即将到来的生产活动并调整运营策略。

    默认备选文档

    解决方案

    我们的解决方案为油藏工程师提供分析,以助力他们查看更长期的资产收益率,并确保复原现场。此外,他们还可以帮助维护工程师保持设备安全、高效,以及用于管理更换件、备件和停机时间的新功能。

    Wonderware 凭借最新的云和移动技术,通过缩短协作的时间和地理障碍来支持所有角色。具有多相位流模拟器的动态过程模拟器可联机监测和控制多相生产和顶级处理系统。

    优势

    > 快速为决策者提供数据
    > 管理地理上分散的运营
    > 检测和预测性能问题
    > 集成生产计划和维护,以可靠地满足日程安排
    > 通过更好的实时限制管理来降低成本:在延迟生产中增益 5%

    > 提升产量大约 2% 到 12%
    > 最大限度地提高安全性、生产和环境最佳实践和法规
    > 减少瓶颈,从而实现更高效的运营
    > 保持响应快速的供应流量,以满足需求

    突出显示优惠:EcoStruxure™ 利润顾问

    EcoStruxure 利润顾问使您的员工能够通过简单且易于理解的工具帮助您做出更好的业务决策,从而推动运营利润的改善、安全和可持续发展。

    • 衡量和控制每个工厂资产和资产集的实时利润表现
    • 应用大数据分析和获得专利的实时会计模型,以确定潜在的盈利能力改进
    • 将控制和自动化系统转换为工业利润引擎

    > 了解更多

    能源管理

    施耐德电气海上能源管理解决方案侧重于电力生产和电力分布的规划和运行。目标是保护人员和设备,同时确保为流程提供可靠电力,并确保应急电力管理。

    炼油厂控制室屏幕

    解决方案

    我们的平台为能源管理提供集成解决方案,从而确保最佳的能源供应和分配,以实现高效生产。

    我们的分销管理系统与故障管理和资源顾问系统结合到统一的解决方案中,从而为客户带来好处。

    优势

    > 减少 ED 断供和维护运营期间的生产中断
    > 实现 ED 网络运营和维护成本的最小化
    > 实现断供后更好的电力管理
    > 将能源成本和环境影响降至最低

    > 通过集中式监视、控制和电力管理实现能源可视和随处可追溯性
    > 通过发电机管理和减载,确保关键应用的正常运行时间
    > 节省运营支出和资本支出,减少备件需求

    固定资产管理

    正确管理陆上生产的固定资产,确保优化油田的生命周期,并将物理资产的停机时间和最小化:电机、泵、压缩机等。包括预防性维护和预测故障。

    默认备选文档

    解决方案

    施耐德电气固定资产管理解决了与生产资产可用性、调度难题、现有资源和备件管理相关的难题,需要由软件、移动平台和服务组成的 4 个关键步骤。

    第一步是收集数据,以便在维护实践中持续改进,并提供最高的资产回报率。第二步是分析数据,以提高资产利用率、改进性能和更好的维护计划。第三步是在分析决策支持的情况下,采取行动;更少的时间分析和更长的时间操作。最后第四步,报告和可视化;从而改善模型和实时和预测洞察力。

    优势

    > 安全和合规性
    > 优化生命周期,并最大限度地减少停机时间
    > 通过更好的维护计划,提高资产利用率,
    > 使用移动解决方案降低运营成本和维护成本

    > 改进维护实践
    > 实现所有资产类型的最高经济回报。
    > 预测停机时间,以避免故障
    > 预防性维护和异常情况通知

    油井管理

    随着海上数字油田的崛起,石油和天然气行业可在业务生命周期的各个阶段不断收集更多数据。完善的管理和分析使石油和天然气公司能够创建一致、统一的跨系统和业务流程的准确数据视图。

    船舶服务、面向船舶解决方案的 EcoStruxure、近海

    解决方案

    通过 GIS 界面,人工升降顾问在现场监控每口井,并管理操作、服务、故障和生产历史记录,并通过连接井型建模和模拟工具,优化配置,以提高性能。

    提供快速可视化状态、警报排序和优先排序、人工升降顾问,可快速访问油位、油井测试和油井控制屏幕,所有这些都在 web 和智能手机/平板电脑上提供。

    优势

    > 增强的生产聚合,了解对延迟生产补偿的油井潜力
    > 提高员工安全性
    > 通过更好的维护计划,提高资产利用率

    > 实时数据将生产优化增加到数据共享
    > 监管报告效率

    返回至海上解决方案概述

    返回至海上
    与我们聊天

    您是否有问题或需要帮助?我们是来帮忙的!