China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Default Alternative Text

    过程控制和安全系统

    享受更好的运营洞察可实现更快速、安全和准确的生产,同时通过永不过时的技术保护您的投资。

  • Default Alternative Text

    了解全生命周期服务

    了解我们的新一代监控服务如何提供预测分析,帮助您在整个生命周期中充分利用关键资产。

    + 全生命周期服务
  • Computer Network, Abstract

    独一无二的全新工程和工业软件产品

    施耐德电气与 AVEVA 携手为您提供业界领先的工程和工业软件组合。

    了解更多信息
  • Default Alternative Text

    EcoStruxure™ Triconex® - Tricon CX

    我们深知,您需要安全仪表系统提供的,不仅仅是保障运行安全——您还需要保持持续的运行,并避免一切会对收益造成影响的非预期停机或中断。

    了解更多信息

    集成控制和安全系统 (ICSS)

    石油化工厂的一个复杂流程可以有数千个控制器。一个大型安装可以拥有超过 20 万个硬接线输入和输出,并通过数据总线输出超过 50 万个数字输入和输出。高级过程控制和在线优化正在越来越多地用于最大限度地提高流程的安全性和经济性能,并与生产控制相关联。

    默认备选文档

    解决方案

    ICSS 解决方案始终自动集成的过程控制和安全系统,而传统方法始终是隔离的控制和安全系统。ICSS 通过集散控制系统 (DCS) 和安全仪表化系统 (SIS),借助经过认证的 Foxboro 和 Triconex 系统,以及火灾和气体探测系统 (FGS) 和常用于复杂精炼厂和石油化工过程的高完整性保护系统 (HIPPS),管理和控制生产流程。

    以可视警报日志和历史档案的形式监控流程。为操作者提供做出正确操作所需的实时信息。如果操作员干预,发生任何无根据的过程扰乱,受影响的过程单元将由高度集成的 SIS(安全集成系统)自动关闭并进入安全状态。

    好处和差异

    > 根据流程输入、操作条件和环境条件变化所需的灵活响应
    > 管理多个工厂的数据集成

    > 能够与服务器、EPC 和流程许可者连接

    突出显示优惠:EcoStruxure™ Foxboro DCS

    EcoStruxure Foxboro DCS(Foxboro Evo的进化版本)是一款带有容错性、高可用性控制组件的创新系列,整合相关关键信息,并提高员工能力,确保工厂持续、正常的运营。它比传统集散控制系统 (DCS) 更强,支持以下工业控制系统组件的战略集成:高可用性控制处理器、强大的 I/O、高性能 HMI、网络安全保护、统一控制和安全,集成行业领先的 EcoStruxure Triconex 安全系统和智能交互式维护仪表板。

    > 立即了解

    > 借助永不过时的技术保护您的投资,这样您就可以轻松、经济高效地发展
    > 保护企业的运营完整性,确保安全可靠的生产
    > 享受更好的运营洞察力,从而实现更快、更准确的决策,实现更好的性能

    突出显示优惠:FLEX 自动化项目执行方法

    基于数十年项目执行的方法,将项目资本成本削减高达 30%,管理计划以将自动化脱离关键路径,并最大限度地降低消除大多数变更请求的风险。

    FLEX 是一种创新的方法,从最早的设计阶段开始使用项目数据,以完成详细的项目工程。这会产生不同的项目里程碑和新的执行方法

    > 了解更多信息

    > 工程工作平台
    > 模板和规则
    > 虚拟化工程
    > SPI 集成
    > 智能防护罩
    > 通用 IO

    突出显示优惠:EcoStruxure™ - Triconex 安全仪表化系统

    Triconex 是唯一一个在安全和关键控制方面具有良好记录的安全系统,其在安全系统方面拥有 30 年的经验,在全球安全和关键控制方面使用的安装系统超过 13,000 个。

    > 了解更多详情

    > 保护人员和资产安全
    > 符合环境和法规标准
    > 通过将流程正常运行时间最大化来满足和超越生产目标
    > 得到 TUV 认证的大量员工的支持
    功能安全工程师
    > 专利容错三元模块冗余 (TMR) 控制器
    > 在流程安全方面的市场份额领先者
    • EcoStruxure™ Foxboro DCS 助力利润提升

      了解 EcoStruxure Foxboro DCS 如何帮助您始终如一地提供可衡量的运营盈利能力改善,在不到一年的时间内实现 100% 的投资回报率。

    应急停机系统 (ESD)

    应急停机系统 (ESD) 是高可靠性和高可用性系统,可自动运行,以使复杂流程在发生任何异常事件时能够安全地运行。因此,保护人员、环境和资产。安全关闭系统管理与应急停机功能相关的所有输入和输出。ESD 应符合危险和可操作性研究 (HAZOP) 的安全完整性要求,并提供全层保护分析 (LOPA)、风险图等。

    默认备选文档

    解决方案

    通过集散控制系统 (DCS) 和安全仪表化系统 (SIS),借助经过认证的 Triconex 系统、火灾和气体探测系统 (FGS) 和常用于复杂的石油化工精炼厂和石油化工过程的高完整性保护系统 (HIPPS),管理和控制生产流程。

    通过可视警报日志和历史归档来监视进程。为操作者提供做出正确操作所需的实时信息。如果操作员干预,发生任何无根据的过程扰乱,受影响的过程单元将由高度集成的 SIS(安全集成系统)自动关闭并进入安全状态。

    好处和差异

    > 无缝集成控制和安全系统,从而使电站运行更加可靠
    > 消除可能使流程出错的共模故障

    > 利用通用工程研讨会来配置两个系统,从而减少工程工作量
    > 缩短调试时间

    突出显示优惠:Tricon CX

    Tricon CX是Triconex中最强大的安全系统。每一个Tricon CX控制器都能够处理31个I/O机架、186个I/O模块和5900个物理I/O。单一点对点网络中可连接多达254个节点,可实现对超过1500000个物理TMR I/O的管理。

    > 立即了解

    > 内置高完整性和可用性
    > 容错操作
    > 高容量处理 — 超过 100 万个 I/O 点
    > 快速扫描时间(从 10 毫秒)

    集成能源和流程管理

    集成能源和流程管理是控制过程的集成系统,包括紧急关闭安全系统、连接至电源系统,以实现无缝互连。这是一种全面的方法,涵盖从规划和设计阶段开始的工厂系统生命周期,并涵盖技术、建筑、执行和服务。 在复杂的石油化工精炼厂和石油化工厂中,有效的过程控制取决于仪表、安全系统和 DCS(集成控制和安全系统,ICSS)和配电系统。该厂需要无缝集成上述三个系统和简化的架构,使其在操作过程中易于实施更改。

    默认备选文档

    解决方案

    能源和流程集成了过程、安全、EMCS 和 iPMCC 的系统,这些都是没有网关的石油和天然气行业所需要的。还结合了统一工程工具,通用 HMI 和资产管理器,从而为最终用户和设计人员提供了简化。

    Foxboro EVO 分布式控制系统和 triconex 安全系统,通过简化集成、为客户创造价值、实现智能控制系统的无缝集成,并在安全、可靠的生态系统中提供最高生产率的可靠性。这个想法是通过一个具有类似触觉和感觉的高效平台来简化复杂性,这种平台可以有效地互操作和通信。

    好处和差异

    > 通过 DCS & EMCS 实现无缝工厂运营
    > 减少工程和试运行时间
    > 现场协调简化、足迹更小

    > 提高操作员效率
    > 节省培训成本

    突出显示优惠:智能电力和电机控制中心 (iPMCC)

    经过类型测试的解决方案,支持智能设备安装、应用和系统架构、布线建议、工程指南和 EMC 合规性。基于高可靠性通信架构。

    > 立即了解

    > 在施工阶段降低成本并缩短提前期
    > 随时随地提供详细的低压能源和过程数据可视性
    > 数据驱动的能源效率,提供更详细和准确的信息
    > 预见性维护和主动报警,可立即将所有报警发送给适当的用户
    > 完全集成解决方案低压、能源和自动化控制

    突出显示优惠:EcoStruxure™ Foxboro DCS

    EcoStruxure Foxboro DCS(Foxboro Evo的进化版本)是一款带有容错性、高可用性控制组件的创新系列,整合相关关键信息,并提高员工能力,确保工厂持续、正常的运营。它比传统集散控制系统 (DCS) 更强,支持以下工业控制系统组件的战略集成:高可用性控制处理器、强大的 I/O、高性能 HMI、网络安全保护、统一控制和安全,集成行业领先的 EcoStruxure Triconex 安全系统和智能交互式维护仪表板。

    > 了解更多信息

    > 借助永不过时的技术保护您的投资,这样您就可以轻松、经济高效地发展
    > 保护企业的运营完整性,确保安全可靠的生产
    > 享受更好的运营洞察力,从而实现更快、更准确的决策,实现更好的性能
    • Foxboro DCS

      通过降低持续生产风险,通过洞察力赋予运营人才以及提供永不过时的技术,使您的企业能够轻松适应变化,从而提高运营盈利能力。

    需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。