China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Default Alternative Text

    泵和电机控制

    从最基本的应用到高度复杂的项目,施耐德电气致力于助您在泵送和控制市场取得成功。

  • Default Alternative Text

    了解全生命周期服务

    了解我们的新一代监控服务如何提供预测分析,帮助您在整个生命周期中充分利用关键资产

    + 全生命周期服务

    泵和电机控制

    通常,60% 的消耗电力用于转动电机,其中 63% 的能量用于泵和风扇等应用中。这些设备大多由简单的电机控制器解决方案驱动。这意味着即使需要较低的流量,电机也能以全速运行。通常,低效的节流或控制方法会被采用,且能耗始终较高。施耐德电气泵解决方案旨在最大限度地降低成本并最大限度地提高生产效率。

    默认备选文档

    解决方案

    当您担心能源效率、泵控制设计、规范流程或满足您的项目最后期限时,施耐德电气具有满足或超过竞争市场需求的解决方案,从而降低能源和维护成本、优化机器并加快上市时间。

    我们构建的创新解决方案具有全球标准和本地服务和支持功能,可靠、模块化、适应性强、开放且符合全球标准。

    优势

    > 通过使用预先设计的解决方案缩短机器的面市时间,并节省高达 50% 的设计和安装时间
    > 提高机器性能和泵应用功能,采用节能的驱动技术,节省高达 30% 的典型机器能耗成本

    > 提供高级诊断和远程监控功能,实现更有效的维护,以提高总资产正常运行时间并最大限度地提高生产效率
    > 提供单点联系和责任,作为完整解决方案的唯一供应商
    > 提供广泛的分布网络,随时随地确保产品可用性

    为所有领域的石油和天然气供应链发现更多创新解决方案。

    了解更多信息
    与我们聊天

    您是否有问题或需要帮助?我们是来帮忙的!