China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Man inspecting metal coils, mineral processing

    冶金行业解决方案

    提高工厂产出

A man working near flames in a metal facility, mineral processing

挑战

- 提高员工安全性 - 支持可持续发展 - 提高产出、销售额和利润 - 优化运营支出和投资支出 - 吸引及培养新人才
Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system

我们的金属行业解决方案

帮助金属行业可持续发展

为什么选择施耐德电气?

  • Handshake icon

    我们重视与客户的合作关系

    借助我们的能源和可持续发展解决方案及服务,获得并持有保持社会运营许可。

  • 默认备选文档

    为金属行业提供一站式购物

    借助我们的生产和运营优化解决方案,提高运营效率,创造更大价值。

事实

  • Default Alternative Text 钢铁生产消耗大量能源,占总生产成本的40%。
  • 蓝色树叶图标 平均而言,美国钢铁资本支出的15%用于环保措施。
  • Blue Earth America icon 2013年,全球粗钢产量为16亿吨
  • Blue automotive icon 2013年生产了8700多万台汽车,总共消耗7900万吨钢材
  • Blue smart city icon 2013年,人均钢铁消费量最高的是韩国,达到1057公斤,是美国的三倍多。

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。