欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Default Alternative Text

    交通运输解决方案

Elevated trains in cityscape

挑战

当今的交通基础设施存在着重大挑战:日益严重的交通拥堵,迄今为止最为严峻的环境污染问题等,但交通运输基础设施发展速度跟不上需求增长速度,而且往往缺少财政资源。预计到2050年,世界人口的近70%居住在城市,届时将面临更加复杂的多种城市交通模式和更高的安全需求,因此更迫切要求当前交通运输专业人员研发适合今后发展的移动解决方案,创造可持续未来。我们面向交通、隧道、收费领域的解决方案和服务提供了积极参与打造更加高效、安全、可持续移动城市的良机。

事实

  • Blue automotive icon 交通运输占世界二氧化碳排放量的28%。
  • Blue earth icon 到2050年世界人口将增长34%。
  • Blue smart city icon 到2050年世界人口的70%将居住在城市。
  • Blue EcoXpert icon 出行时间和交通延误时间缩短20%。
  • 蓝色树叶图标 空气污染和碳排放量减少17%。
  • Blue asset optimisation 对意外事件的响应时间加快20%。

为什么选择与施耐德电气合作

  • 向上图标

    使移动更高效,安全和可持续发展

  • Handshake icon

    30多年的运输经验

  • 让出行更加高效、安全、可持续

    施耐德电气交通运输解决方案通过咨询、软件解决方案和服务帮助城市、公共或私人交通运输运营商,让出行更加高效、安全、可持续。

  • 收费管理解决方案

    施耐德电气交通开放道路收费系统提供了同级领先的税收征管、改善交通拥堵,同时优化运营和维护。

  • 隧道管理解决方案

    施耐德电气交通运输解决方案为隧道控制中心提供高级解决方案,将交通管制与设施运营和事件管理集成到一起,同时确保出行者的安全。