欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Operators in power station control room working with technical challenges, sustainability reporting.

    制冷

    集成式制冷-从冷水机和节能冷却设备到计算机机房空调和气流遏制系统

  • 数据中心制冷能力

    不管您从事哪个行业,陈旧过时、效率低下的制冷系统都会对企业经营业绩产生巨大影响。

  • TACC:为Stampede 超级计算机制冷

    位于德克萨斯州立大学奥斯汀分校的高级计算机中心在施耐德电气的帮助下建造了Stampede 超级计算机。InRow 制冷解决方案堪称可为8000平方英尺的数据中心内需要处理的工作负载提供制冷的理想产品。这套系统要求即使在极其苛刻的负载下也需使数据中心保持相当低的温度。

  • DataBank:“高冷”的数据中心托管设施

    DataBank需要一款成本效益高且设计严谨、测试严格、维护标准严苛的解决方案,以确保关键型应用和信息资产的可用性。现在,该数据中心托管设施不仅可确保连续不断的制冷效果,而且在施耐德电气数据中心解决方案的帮助下实现了更加高效的制冷功效。

  • Cogeco Data Services:适用于冷区的制冷解决方案

    了解Cogeco Data Services位于安大略省巴里市新建旗舰级数据中心托管设施如何利用EcoBreeze制冷设备来为其设备降温。

    网络数据中心内的两个人正在观看笔记本电脑

    挑战

    您需要应对持续增长的热量密度,同时降低运营成本。IT设备密集程度过高会造成通风或制冷不足,形成热点,进而会导致设备过早失效、系统崩溃、非预期重启和系统性能降低等问题。

    价值主张

    • Value proposition icon

      值得信赖的制冷解决方案

      无论您计划新建一个数据中心,还是对现有数据中心进行翻新改造,我们都能帮助您选择有效的制冷解决方案,打造一个健康的数据中心环境。每台耗电的IT设备都会产生等量的热量。如选错技术,可能导致成本升高,停机风险增加。

    • Default Alternative Text

      高效、灵活、可靠

      我们提供全套解决方案,几乎可满足关键IT环境中的任何制冷需求—从网络机柜和服务器机房到任意规模的数据中心。

    A Schneider Electric employee showing a data center to a man

    制冷解决方案

    从网络机柜到数据中心,我们为所有IT设备提供有效的制冷解决方案

    事实

    • 默认备选文档 我们面向任何IT环境的任何关键制冷问题提供高效、灵活、可靠的解决方案。
    • 默认备选文档 InRow 制冷解决方案将设备置于机架行中,使制冷源更靠近热负载,从而最大限度减少了气流混合,并提供了一个可预测的制冷架构。
    • 默认备选文档 EcoBreeze是一种模块化气流节能冷却系统,为大型机构提供了最佳TCO。
    • 默认备选文档 机架和机房气流分配系统是一种解决气流分配问题的经济有效的途径。
    • 默认备选文档 我们的热遏制产品适用于各种应用,具有出色灵活性,可为任何IT环境提升效率和制冷可靠性。
    • 默认备选文档 我们拥有全球业务网络,确保世界各地的用户能方便地获取我们的产品。