挑战
当前的高密度服务器和联网应用要求机架基础设施能够安装各种设备,具备良好的通风性能,并且设计灵活高效,便于进行电缆管理。
价值主张
-
面向服务器应用的机架机箱系统:高效率,高密度
施耐德电气旗下APC服务器机箱系统是一种从设计上预先优化的解决方案,提供理想的前后贯通气流,可防止热风再循环,并支持高效线缆管理,允许在服务器变更时快速简便地安装新选件。
-
面向网络应用的机架机箱解决方案:高容量线缆管理
如今的机架机箱塞满各种服务器、存储器和网络设备,即将超出负荷,因此实施先进的线缆管理已成当务之急。施耐德电气旗下APC的网络机架机箱系统提供了当今亟需的高级线缆管理解决方案,可有效控制线缆密度。
事实
-
施耐德电气制冷、配电和线缆管理产品与IT机箱无缝协作,提供了一个完整的基础设施支持系统。
-
可以用简单的拉销铰链拆除屋顶,且屋顶可翻转,重新配置更大的电缆开口,供配电插头和接头使用。
-
机箱经过优化,可与连接到设备安装导轨的高容量线缆管理系统配合使用。
-
我们提供“完美适合”退款保证,确保您的EIA-310-E机架安装设备与NetShelter完全吻合。
-
提供带单一产品编号的完整机箱,可消除混乱,且无需花时间编写几十个SKU。
-
采用防震包装,运输时可将设备安装到机箱内部。