China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.

    制冷模块

    便携式风冷与水冷模块有助于减小数据中心的占地面积

Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.

挑战

您需要一套易于快速部署的IT机房制冷解决方案,可切实有效地实现预期性能,为传统或预制化数据中心提供支持。
  • 解决方案

    水力模块凭借一款灵活便捷、易于部署的预制化系统简化了冷凝水数据中心的整体新建过程。每个模块的设计均遵从一次泵变流量(VPF),集成了我们最尖端的控制系统与管理软件,其设计旨在实现效率最大化。这些模块包括整合到机柜和滑动底座的成套管道系统、泵以及控制装置,用以支持外部冷却装置。这些模块的规格与设计各不相同,但在设计中均通过UPS以及蓄冷选项满足Tier II与III标准,以提供连续制冷。
  • 价值主张

    • 预先设计并经工厂测试,采用集成软硬件。
    • 运抵现场即可快速、便捷地予以安装,与模块的制作同时进行。
    • 按照需要轻松添加更多模块,增加容量和冗余性。
  • 与众不同的优势

    • 在预制数据中心领域拥有资深经验。
    • 稳健可靠、量身定制的预制式建造模块组合
    • 全球业务能力,包括供应链、设计、应用和工程支持。
    • 我们荣获大奖的DCIM软件套件:StruxureWare 数据中心管理软件。
    • 广泛的预制数据中心参考设计库。
Inside of a Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.

应用

深入了解预制化解决方案

优势

  • Inside of a Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.
    - 符合规划设计的可预测性能-出色的密度、可用性和效率;
    - 部署速度更快-从订货到发货仅需16周或更短的时间;
    - 灵活、可扩展、可定制,满足您的业务需求;
    - 预安装DCIM软件,显著缩短了现场安装时间。