China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • Default Alternative Text

    IT模块

    机架、配电、空调、管理软件和安全工具全部集成到一个防风雨机箱中

A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.

挑战

您需要一个具有可预测性能、部署快速简便的IT机房解决方案,既能安装在现场设施中,也能部署在酷烈环境中。

  • 解决方案

    IT模块是一种设备齐全、完全独立的一体式数据中心,包含UPS和DX制冷系统。对于大中型数据中心,IT模块可与电力和制冷系统配合,共同形成一种灵活可扩展的数据中心设计,满足您的特定应用需求。您可从我们的基础设计中选择,我们也可按照您的需求为您定制解决方案。
  • 价值主张

    • 预先设计并经工厂测试,采用集成软硬件。
    • 运抵现场即可快速、便捷地予以安装,与模块的制作同时进行。
    • 按照需要轻松添加更多模块,增加容量和冗余性。
  • 与众不同的优势

    • 在预制数据中心领域拥有资深经验。
    • 稳健可靠、量身定制的预制式建造模块组合
    • 全球业务能力,包括供应链、设计、应用和工程支持。
    • 我们荣获大奖的DCIM软件套件:StruxureWare数据中心管理软件。
    • 广泛的预制数据中心参考设计库。
Default Alternative Text

IT预制模块

查看更多解决方案

预制数据中心模块大幅降低了部署时间和复杂性,同时保证了数据中心内部的可靠性。IT模块具有典型IT机房的功能和空间特点,支持预设计系统和工厂组装,从设计到运行,打造了一个高效解决方案。将配电、制冷、机架、安全、灭火功能和一个顶级DCIM 系统 (StruxureWare Expert) 集成到一个专用机箱中。这些模块可部署在楼宇内部,也可安装在室外环境中,不受极端天气条件影响。

优势

  • Default Alternative Text
    - 符合规划设计的可预测性能-出色的密度、可用性和效率;
    - 部署速度更快-从订货到发货仅需16周或更短的时间;
    - 灵活、可扩展、可定制,满足您的业务需求;
    - 预安装DCIM软件,显著缩短了现场安装时间