挑战
您需要一套易于快速部署、切实有效的IT机房电源解决方案,为传统或预制化数据中心提供支持。
-
解决方案
预制化功率模块为规划数据中心功率,实现扩容或模块扩展提供了最佳解决方案。封闭式模块可用于室内或室外,其设计可抵御极端气候与极端环境。这些模块可全面集成,包括开关柜、UPS,环境监控设备、安全设备、消防设备以及用于系统控制和管理的StruxureWare专家模块。从基本的设计中选择一款或根据具体应用需求进行定制设计。 -
价值主张
- 预设计并经工厂测试,采用集成软硬件。
- 运抵现场即可快速、便捷地予以安装,与模块的制作同时进行。
- 按照需要轻松添加更多模块,增加容量和冗余性。
-
与众不同的优势
- 预制化数据中心方面切实可行的经验
- 稳健可靠、量身定制的预制式建造模块组合
- 全球业务能力,包括供应链、设计、应用和工程支持。
- 我们屡获殊荣的DCIM软件套件:StruxureWare数据中心管理软件。
- 广泛的预制数据中心参考设计库。

应用
预制化功率模块
优势
-
- 部署速度更快-从订货到发货仅需16周或更短的时间;
- 灵活、可扩展、可定制,满足您的业务需求;
- 预安装DCIM软件,显著缩短了现场安装时间。