欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Default Alternative Text

    机柜配电

    使灵活高效、稳定可靠且易于管理的数据中心成为现实

Man in data center with tablet, data center management, data center operations.

挑战

全球的用电密度与日俱增,您的IT负载也日益变化不定。 您需要部署一个快速简便的配电解决方案,确保您随时获取电力和足量的插座,使IT机房保持持续运行,保证业务连续性。
  • 解决方案

    从机房
    集中式配电符合所有规格数据中心的需求,通过我们最先进的开关设备和配电柜进行供电,并借助StruxureWare软件实现全面管理。
     
    到机柜行
    插入式母线槽和模块化配电,为IT机柜、高密度区域部署以及私有云供电,旨在最大限度地减小占地面积并缩短部署时间。全面管理模块化解决方案可最大限度地缩短意外宕机时间,适应需求变化,并可优化数据中心的可用性。
     
    到机柜
    机架式PDU通过配备多路输出插座的单端接入,提供稳定可靠的配电以及0U空间使用,并为低电流单相供电到高功率三相应用提供配电。
  • 价值主张

    我们是优质电源解决方案的全球领先供应商,这些解决方案可提高工业/制造应用、任务关键型电气设备和企业级网络和数据中心中的电力可用性,以及延长其中的系统正常运行时间。我们在全球范围内通过服务专家网络,为全面质量管理(TQM)和供电服务项目提供支持,确保您将在所有设备的整个生命周期内获得最优质的服务。
  • 与众不同的优势

    施耐德电气为IT专业人士提供各种必备的工具和数据,用于先进的数据中心能源管理,提高电气效率、远程电力监控、可管理性,并改善控制能力与可视性能。
Two men reviewing data on the computer screen, energy managment

应用

了解更多电源解决方案

优势

  • Male writing down notes by the computer.
    - 基本型机架式PDU提供可靠的配电保障;
    - 计量型PDU可实时远程监控相连负载;
    - 开关型PDU可控制单个插座的开关。
  • A Schneider Electric employee reviewing paperwork to a man.
    - 模块化配电单元可实现高性能可扩展的三相配电管理;
    - 可配置的配电适用于具有定制要求的数据中心;
    - iBusway可为数据中心提供稳定可靠的配电,且不会占用空间。
  • Group of young business people it engineer in network server room solving problems and give help and support
    - 机柜配电是一款用于简化关键配电的成熟解决方案。