欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

  • Default Alternative Text

    不间断电源(UPS)

    适用于住宅到数据中心再到工业环境的电力保护和管理解决方案

A man squatting in front of a server console with his laptop.

挑战

日益增长的电力需求和日益攀升的电力成本、充分利用受限的物理空间、简化与数据中心基础设施管理的整合以及设备的远程可视性是企业面临的主要挑战,只有妥善应对这些挑战,才能确保不间断电源系统的可用性,进而增强业务连续性。
  • 解决方案

    为了树立质量、创新和服务支持标杆,我们提供范围最广的UPS解决方案,以满足具体应用、各种不同需求和预算要求,以及防止出现各类令人沮丧的事件,例如电流浪涌和长期断电。

    • 机架式UPS:智能、高效的服务器与网络电力保护,涵盖入门级到可扩展的模块化电源、冗余和运行时间
    • 模块化UPS:冗余、可扩展电力保护系统,旨在以具有成本效益的方式提供高级别可用性,并可无缝整合入先进的数据中心设计。
    • 适应性强的UPS:我们的专家致力于为您分析当前和未来旨在确定产品所需的适应性和定制性需求,以及任何特定的可升级架构需求。
  • 价值主张

    我们是优质电源解决方案的全球领先供应商,这些解决方案可提高工业/制造应用、任务关键型电气设备和企业级网络和数据中心中的电力可用性,以及延长其中的系统正常运行时间。 依托我们的全面质量管理(TQM)和供电服务计划,以及在全球服务专员网络的支持下,我们确保您将在有关装置的整个生命周期内享有最卓越的质量和服务。
  • 与众不同的优势

    • 完整系列的电源解决方案:无与伦比的UPS系列、整流器和变频器系统、有源滤波器,以及从1kVA到多种MVA的静态转换开关,旨在满足任何客户需求。
    • 专为工业和基础设施中恶劣、严酷的环境设计的稳健、可靠的系统。
    • 定制工程系统,旨在满足特定的客户需求。
    • 高水平的技术专长以及无与伦比的全球支持、销售和服务工程师网络。
一个人正在记手写笔记,笔记本电脑在一旁

应用

了解更多电源解决方案

施耐德电气为单相和三相应用提供可扩展的冗余电力保护,并提供范围最广的UPS解决方案,以满足具体应用、各种不同需求和预算要求,以及防止出现各类令人沮丧的事件,例如电流浪涌和长期断电。

优势

  • Young handsome business man engeneer in datacenter server room
    - 具有工业优势的备份电池组;
    - 保护免受浪涌和峰值因素损害;
    - 以高、中、低负载水平提升效率。
  • Default Alternative Text
    - 三相电源保护,具有超高的可用性、性能和效率; 
    - 可扩展的模块化三相电源。
  • Schneider Electric technician discussing data center power managment
    - 具有高度适应性的定制电源解决方案;
    - 安全的电源解决方案,可提升效率、可靠性、节能,以及降低运营成本。