China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • Default Alternative Text

    能源成本优化

Man walking through data center room, data center operations.

挑战

不论您是经营酒店还是负责管理工业设施,能源成本是企业运营中的重要因素。 越来越多的设备和工艺正趋向于能源密集型,而能源成本自身也正以前所未有的速度不断攀升。 经营过程中,您始终希望确保生产力或客户满意度不受影响,但高企不下的能源成本却对您满足这些需求的能力构成了日益严峻的挑战。。
  • 解决方案

    有效降低能源成本的同时,不影响生产力、功能性或安全性,需要对大量的数据点进行跟踪。 您需要准确掌握能源的使用位置、造成能源浪费的具体方位、系统的问题所在,以及哪些地方需要分享最佳实践。  我们的电源管理系统包含先进的软件和智能监控设备,能够助您一臂之力,解决各种问题——甚至超出预想。 

    电源管理专家软件深入洞察您的能耗,赋予您分析历史数据以明确趋势和问题的能力。 PowerSCADA专家软件提供实时监控,便于对系统进行设置,以近乎同步地做出响应,解决随时产生的问题。 另外,我们一流的硬件,包括仪表、网关、保护继电器、控制器等,能够提供您需要测量的任何点的可靠数据。

  • 价值主张

    施耐德电气能够助您找到成本与可靠需求之间的平衡点。 不论您计划优化现有系统,抑或重新设计系统,我们都能为您提供降低能源成本所需的一切,同时不影响企业运营的可靠性、生产力或功能性。

  • 差异化

    我们对能源消耗的来龙去脉了如指掌。 不论您计划优化现有系统,还是重新设计系统,凭借多年的行业经验,我们能够就如何最好地实现您的业务目标为您提供能源成本控制方面的专业指导。 而且,我们的解决方案旨在满足一系列广泛的电源和能源管理需求,因此,即便您有着提高可靠性、优化电能质量、降低能源成本或优化能耗等方面的各种需求,亦没有必要同时安装多套系统。

应用

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。