China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • Default Alternative Text

    能耗优化

Default Alternative Text

挑战

过去,能耗常被视为企业经营中不可避免的一部分。 而现如今,早已时过境迁。 随着能源成本上升,能源强度增加,企业如欲实现长远战略,不断取得成功,则需要控制能耗。 但是,能效的提升不能以牺牲生产力为代价——而这也正是挑战之所在。
  • 解决方案

    对能耗造成负面影响的因素不计其数——其中很多因素在缺乏检测、跟踪和报告的情况下几乎难以发现。 故障设备会造成电能质量问题,或者消耗大于正常所需的电力。 系统可能处于待机状态,只是为了随时可用,而这会造成无谓的浪费。 员工或租户对于自身行为如何对能耗造成负面影响并不十分清楚。 施耐德电气可借助如下方式帮助您更好地管理能耗:提供合适的系统,探测故障设备或意外运行中断;提供合适的方式,利用电能质量问题和以往运营的实际数据来跟踪维护必要性;以及提供有效的成本分配和分时计费方法,让员工和租户提高能效。

  • 价值主张

    施耐德电气能够助您找到能效与生产力之间的平衡点。 不论您计划优化现有系统,抑或重新设计系统,我们都能为您提供减少能耗所需的一切,同时不影响企业运营的可靠性、生产力或功能性。

  • 差异化

    我们对能源消耗的来龙去脉了如指掌。 不论您计划优化现有系统,还是重新设计系统,凭借多年的行业经验,我们能够就如何最好地实现您的业务目标为您提供能耗管理方面的专业指导。 而且,我们的解决方案旨在满足一系列广泛的电源和能源管理需求,因此,即便您有着提高可靠性、优化电能质量、降低能源成本或优化能耗等方面的各种需求,亦没有必要同时安装多套系统。

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。