我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212变频器电位计和4-20mA模拟量给定频率切换如何设置?
问题描述:
本地为端子启动,电位计调速;远程为端子启动,4-20mA调速。用RES端子切换。

所属产品线:
ATV21变频器; ATV212变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:

ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍

变频器接线图点右侧查看:接线图

功能描述:本地为电位计调频,端子启动;远程为4-20mA调频,端子启动;使用RES端子切换。端子切换有效前提:面板上Loc/Rem指示灯不亮。

需要设置六个参数,设置步骤如下:

①频率模式FNOD设置为2;②命令模式CNOD设置为0;③RES功能F113设置38;④自动/手动速度给定F200设置0;⑤VIA输入点1设置F201设置20%;⑥远程速度给定2 F207设置1。

参数设置是否正确请按下面步骤检测:

将拨码SW100中VIA拨码拨到I电流档,VIB拨码拨到U电压档。

本地模式:变频器上电后,P24端子只和F端子接通,变频器启动,电位计调速,电位计接PP、VIB和CC三个端子。

远程模式:将P24与F端子、RES端子都接通,变频器启动,通过VIA和CC端子接收4-20mA调速。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置