问题描述:
客户选用了LC1D300M5C接触器,在“A1”、“A2/B2”端子上通AC220电压,接触器主极有跳跃现象无法吸合,正确连线使用的方法。所属产品线:
国产TeSys Deca接触器解决方法:
该接触器线圈为双线圈,有"A1"、"B1"、"A2/B2"三个端子,接线时需要把“A1”和“B1”短接,然后在“A1”、“A2/B2”端子上通AC220电压通电即可。如要实现快速分断,先断开“B1”端。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
该接触器线圈为双线圈,有"A1"、"B1"、"A2/B2"三个端子,接线时需要把“A1”和“B1”短接,然后在“A1”、“A2/B2”端子上通AC220电压通电即可。如要实现快速分断,先断开“B1”端。
是否有帮助?