我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer平台的触摸屏怎样进入系统配置菜单?
问题描述:
Vijeo Designer平台的触摸屏怎样进入系统配置菜单?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

对于Vijeo Designer平台的触摸屏,进入系统配置菜单的方法有以下两种:

方法1:在目标机器属性栏中配置进入配置菜单的方式。

操作步骤为:在导航窗口,选择Target1,在属性栏中选择“进入配置菜单”下拉窗口,选择进入配置菜单的方式,如两对角:即允许在触摸屏运行时,在一秒钟之内交替点击屏幕上的两个对角来显示配置菜单,点击顺序可以为先左上角后右下角,或者先右上角后左下角。如下图:

方法2. 在画面上配置一个进入配置菜单的按钮。

操作步骤为:在画面上放置一个按钮——开关设置窗口中选择点击时操作为“系统”及“配置”——点击“添加”——点击“确定”,然后下载程序,此时在触摸屏运行中点击这个按钮即可以进入系统配置菜单。如下图:

进入系统配置菜单之后,在“系统”选项中就可以进行位置校准、日期/时间设置等;在脱线菜单中就可以进行网络、IO管理等配置了。如下图



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置