我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Easy9系列微断可以加装电气附件吗?
问题描述:
Easy9系列微断可以加装电气附件吗?

所属产品线:
Easy 9 小型断路器

解决方法:

目前EA9系列可以加装5种电气附件,分别是3种宽度为18mm的电气附件:E9 MV、E9 MN和E9 MX+OF;2种宽度为9mm的电气附件:E9 OF和E9 SD。

这5种电气附件使用的断路器如下:

型号 能否加装18mm电气附件 能否加装9mm电气附件
EA9AN 可以 可以
EA9ANG 可以 可以
EA9AH 仅63A可以增加 仅63A可以增加
EA9RCBO 可以 可以
EA9A65 32A和40A可以增加 32A和40A可以增加
EA9A67
EA9C65



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置