我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NS630b-NS1600A的电缆压接端子的搭配怎么做比较好?
问题描述:
NS630b-NS1600A的电缆压接端子的搭配怎么做比较好?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

根据以下表格选择电缆接头, 然后选择合适的适配器进行连接。

额定电流

极数

上端(下端)使用

上下端同时使用

630A

3P

PA33013

2×PA33013

4P

PA33014

2×PA33014

800A

3P

PA33013

2×PA33013

4P

PA33014

2×PA33014

1000A

3P

PA33015

2×PA33015

4P

PA33016

2×PA33016

1250A

3P

PA33013+PA33015

2×PA33013+PA33015( 注:多余3个端子)

4P

PA33014+PA33016

2×PA33014+PA33016( 注:多余4个端子)

1600A

3P

2×PA33013

4×PA33013

4P

2×PA33014

4×PA33014



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 施耐德电气社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
    • 支持中心热线 4008101315
    • Cookie通告
    • 使用条款
    • 京ICP备05053940号-6
    • 更改您的 cookies 设置