我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

精心精准 便捷易配 施耐德电气发布新一代Lexium18系列伺服

中国北京,2023年5月11日 ——日前,全球能源管理及自动化领域的数字化转型专家施耐德电气发布新一代Lexium 18系列伺服。Lexium 18伺服驱动器可与BCH18伺服电机组合使用,专为实现机器的轻松集成与调试而设计,以优化的系统设计和灵活的控制方式,实现稳定可靠、便捷易用,兼具高性价比,帮助用户减少全生命周期的综合成本,创造更多价值。

作为数字化工厂现场生产设备中的基础设施,伺服系统在企业迈向绿色智能制造的进程中发挥着不可或缺的重要作用。稳定可靠的产品质量、简单方便的安装调试、更优性价比,以及专业的运维服务一直是企业关注的重点。

施耐德电气新一代Lexium 18系列伺服,融合其在伺服运动控制领域的专业技术,确保产品性能,以高测试标准保障设备稳定性与可靠性,并针对中国市场使用习惯减少安装和调试时间,最终为用户带来覆盖全生命周期的价值提升:

· 稳定可靠:采用高鲁棒性设计,以高测试标准保障设备稳定性与可靠性(EMC测试标准>= 120% IEC标准);采用三防涂层100%覆盖贴片元器件,即使在恶劣环境及工况条件下,性能表现良好,并针对目标市场和行业,对产品稳定性进行进一步优化;电机接插件更加稳固灵活。
· 操作便捷:基于欧洲高性能运动控制算法,进行本地研发创新,更契合中国市场用户使用习惯,优化自整定功能,可节约2/3的安装和调试时间;加强实时自动抑振功能,便捷易用,提升对机械设备的适应性;搭配统一调试工具(SoMove软件),操作便捷;沿用简单的产品结构设计,简化安装过程。
· 高性价比:基于先进技术,控制环带宽提升40%,并对电机结构进行优化(齿槽转矩<1.5%、电机体长减少25%);支持内部脚本编程及灵活的运动任务序列;16 bit 高精度模拟量输入以及2us级捕捉信号触发预置运动任务,提供更高速的响应;最高8MHz脉冲指令,可兼容主流PLC及板卡。
· 专业维护及服务:凭借强大的服务网络,全面保证客户满意度——覆盖国内30个城市的、300位一线技术支持工程师,提供贯穿产品生命周期的专业技术支持;上海和无锡的两大本土研发中心,快速响应市场需求;专业完善的售后服务。

值得关注的是, Lexium 18系列伺服由施耐德电气工业自动化中国研发中心根据本土需求研发设计,并将在获评世界经济论坛端到端“灯塔工厂”的施耐德电气无锡工厂实现规模化生产,以更好地满足工业制造企业对高品质自动化与控制产品的需求。

施耐德电气高级副总裁、工业自动化中国研发中心负责人胡晓表示:“当前,数字化转型进程提速,新型工业化向更高层次不断发展。Lexium18系列伺服的发布,进一步彰显了施耐德电气始终坚持以创新为驱动,推动工业自动化领域的创新,持续助力企业实现高效与可持续发展。未来,我们将继续秉承‘在中国,为中国,惠世界’的发展战略,为中国未来工业的高质量发展注入强劲动力。”

关于施耐德电气
施耐德电气的宗旨,是赋能所有人对能源和资源的最大化利用,推动人类进步与可持续的共同发展。我们称之为 Life Is On。
我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的数字化伙伴。
我们推动数字化转型,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。我们通过集成世界领先的工艺和能源管理技术,从终端到云的互联互通产品、控制、软件和服务,贯穿业务全生命周期,实现整合的企业级管理。
我们是一家拥有本土化优势的全球企业,致力于推动开放的技术及合作伙伴生态圈,积极践行有意义、包容和赋能的共同价值观。
www.se.com/cn