我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

施耐德电气登陆CIPM春季药机展,全景展示生命科学行业数字化创新方案

中国青岛,5月29日——5月28-30日,第62届全国制药机械博览会暨2023(春季)中国国际制药机械博览会(CIPM)在青岛召开。全球能源管理与自动化领域的数字化转型专家施耐德电气以“开放创新,助力生命科学行业高效合规可持续”为主题,重点展示了基于面向生命科学领域的EcoStruxureTM架构与平台,从顶层咨询到设备、环境、流程控制,及软件信息化的全套解决方案,并结合成功实践经验,以期助力生物制药、化学药、中药等领域客户实现药厂设备的高效管理及全生命周期卓越运营。

如今,生命科学行业正处于人口老龄化及健康消费增长机遇,与药品质量监管及数据完整性要求严格、新药上市周期及柔性生产要求提高的关键发展时期。施耐德电气工业自动化业务生命科学行业负责人王培栋表示:“面对机遇与挑战交织的新形势,制药企业需要通过运用创新数字化技术,革新生产与管理方式,OEM制造商则需要进一步优化设备的性能,以确保生产的合规、高效、连续且低成本,从而全面提升药企研发制造水平及投资回报。施耐德电气深耕生命科学领域多年,积累了深厚的技术储备及丰富的实践经验,能够为生命科学领域客户提供覆盖公辅及群控系统、过程控制系统、动力中心、信息化集成及系统、楼宇管理及环境监控、全生命周期咨询服务等各场景全面解决方案,为客户在安全合规、稳定可靠、高效灵活及绿色可持续发展等方面创造巨大价值。”

五大创新应用与服务,助推全周期各环节全面优化

在本届春季药机展期间,施耐德电气重点展示了面向生命科学领域,涵盖顶层咨询、设备控制、环境控制、流程控制、及软件信息化五大环节的创新产品与解决方案,助力客户全面优化从系统产线设计到实际落地应用的各个环节,实现全生命周期的高效、精益管理与生产:

· 顶层咨询:施耐德电气提供的“从咨询到落地”的数字化转型服务,通过聚焦业务目标的价值链贯穿、整合业务职能的横向协同,及确保规划落地的纵向集成,推动各个子系统的高效部署,以最终实现从软硬件概念设计到解决方案的成功落地应用。
· 设备控制:施耐德电气针对制药行业应用特点推出的EASY HARMONY FT6不锈钢触摸屏,拥有7-15寸宽屏多种尺寸,防护等级IP66K,内置百兆双以太网接口,具备电子记录功能,提供符合FDA 21 CFR Part 11法规所要求的电子签名,且符合GMP合规及可追溯要求。此外,结合可满足终端客户小批量多批次订单柔性切换需要的Lexium MC12柔性输送系统,与集成仿真和3D可视化功能,可实现从单一设备到完整产线高效协同的EcoStruxure机器专家数字孪生软件,施耐德电气可帮助企业构建更智能、更高性能的封装系统,优化设备控销与管理,使设备综合效率(OEE)提高50%。
· 环境控制:通过可集成所有设施子系统的BMS楼宇管理系统,及可对全厂关键区域和设备环境数据进行采集和展示的E2MS环境监测系统,施耐德电气帮助客户实现存储和生产环境的稳定控制,确保环境记录的数据完整性,并减少设备故障,降低维护及营运成本。
· 流程控制:融合数据采集及过程控制功能的ProLeiT先进过程控制解决方案,通过预配置的自动化对象、集成符合ISA-88标准的InBatch软件、用于连续配方和物料管理模块及标准化ERP接口,帮助客户快速掌握生产全局信息,实现设备及生产工艺的集中管控,确保数据完整可追溯,让生产过程更具可持续性和韧性。
· 软件信息化:资产信息管理AVEVA AIM可帮助企业建立工程数据中心,为数字孪生工厂奠定数据基础;实时数据基础架构AVEVA PI System,可将实时数据和事件转换为可信的高质量运营信息。此外,施耐德电气还提供包含设备监控、订单管理、设备运维、绩效管理以及报表系统等产线信息化模块的轻量级产线管理套件,及用于生产过程“人、机、料、法、环”数据追踪的EBR电子批记录系统,帮助企业实现无纸化运营,提高产线效率,减少设备故障,使生产质量可管可控。

再添成功实践,助力企业降本增效

正是凭借在创新数字化技术产品与解决方案等方面的突出能力,施耐德电气在生命科学领域得到了普遍的认可,并帮助众多客户在合规、生产等环节实现了优化。

作为国内领先的药品包装、食品乳制品包装和日化品包装企业,辽宁春光借助施耐德电气基于EcoStruxure架构与平台,涵盖PacDrive3高性能运动控制器、EcoStruxure机器SCADA专家和EcoStruxure机器顾问等软硬件产品及数字化服务平台在内的完整解决方案,实现了在产线设计、组装和调试时间,及保障数据完整可追溯方面的长足进步,并使每台快速装盒机生产效率提升100%,能耗降低50%,能源成本降低15%,宕机时间减少20%。

制药行业发展关乎国计民生,需要整个行业共同的努力与创新。凭借面向生命科学领域的EcoStruxure架构与平台,施耐德电气致力于为制药企业及OEM设备商提供创新数字化的完整解决方案与服务,助力生产运营的持续合规,设备运行的高效稳定,药品质量的严格把控,推进制药工厂的智能制造转型,并不断赋能合作伙伴,实现整个产业的高质量与可持续发展。

关于施耐德电气
施耐德电气的宗旨,是赋能所有人对能源和资源的最大化利用,推动人类进步与可持续的共同发展。我们称之为 Life Is On。
我们的使命是成为您实现高效和可持续发展的数字化伙伴。
我们推动数字化转型,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。我们通过集成世界领先的工艺和能源管理技术,从终端到云的互联互通产品、控制、软件和服务,贯穿业务全生命周期,实现整合的企业级管理。
我们是一家拥有本土化优势的全球企业,致力于推动开放的技术及合作伙伴生态圈,积极践行有意义、包容和赋能的共同价值观。
www.se.com/cn

需要帮助?

从此处开始!

立即找到答案。自行搜索解决方案,或者联系我们的专家。

获取支持

我们的客户关爱团队可为您提供详细信息、技术支持、投诉帮助等服务,请联系他们。

浏览常见问题解答

通过浏览与主题相关的常见问题解答 (FAQ),获取您需要的答案。

 opens in new Window

我要采购

开始在线采购咨询,专家将会与您联系!

 opens in new Window

Chat

您是否有问题需要我们协助?