我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EGX RS232端口的针脚的定义是什么?
问题描述:
EGX RS232端口的针脚定义?

所属产品线:
EGX100

解决方法:

EGX的RS232端口为标准RJ45接口形式,其针脚功能按照如图编号定义如下:

1、 数据就绪DSR-Data Set Ready
2、 载波检测DCD-Received Line Signal Detector (Data Carrier Detect)
3、 数据终端就绪DTR-Data Terminal Ready
4、 信号地SG-Signal Ground
5、 接受数据RxD-Received Data
6、 发送数据TxD-Transmit Data
7、 清除发送CTS-Clear To Send
8、 请求发送RTS-Request To Send