我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Mic5和6脱扣单元LED指示灯说明(配电保护)?
所属产品线:
Compact NSX

解决方法:


“Ready”LED准备就绪指示灯(绿色):在断路器处于保护就绪状态,缓慢闪烁.

LED过载预警指示灯(橙色):负载超过Ir设定值90%时,长亮。

LED过载预警指示灯(红色):负载超过Ir设定值105%时,长亮。