我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏XBTGT5230的替代型号是什么
所属产品线:
Magelis XBT GT

解决方法:

XBTGT5230替换成HMIGTO5310

VJD软件100%兼容

通讯口相同(COM1仅支持RS232C),无需更换通讯电缆

相同的认证

开口尺寸不同,需要重新开口,如果需要和之前开口尺寸相同需增加开口适配器XBTZGCO4

更加优越的屏幕色彩65535色,更大的内存空间,增加了Mini-USB下载口及SD卡槽


不支持现场总线的扩展


无蜂鸣器和报警输出的辅助接口