我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2132的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2132:[Vijeo Design'Air 或 Vijeo Design'Air Plus] 被设为【使用安全性】,但安全组已设为访问 [Vijeo Design'Air 或 Vijeo Design'Air Plus]。

当在属性页中,Vijeo Design'Air 或 Vijeo Design'Air Plus 被设为【使用安全性】,但在安全性编辑器中,这两个功能都没有设为读/写时,此消息显示。

解决方案:

  • 在安全性编辑器中,对于至少一个安全组,将 Vijeo Design'Air 或 Vijeo Design'Air Plus 列设为读/写。