我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
什么工具可以生成Sepam的IEC61850配置文件?
问题描述:
什么工具可以生成Sepam的IEC61850配置文件?

所属产品线:
SFT2841

解决方法:

1、 SFT2841可以用来生成标准IEC61850配置文件。

2、 SFT850或CET850可用来生成,编辑或显示IEC61850配置文件。SFT850与CET850不能同时安装使用。