我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140CPU67160的备机在诊断窗口故障提示:HSBY从备用模式切换到离线,故障符号:ETH设备故障,故障ID:16#32D2,13010,如何处理?
问题描述:
现场一套140CPU67160 的备机在诊断窗口中频繁报系统故障如下:HSBY从备用模式切换到离线,故障符号:ETH设备故障,故障ID:16#32D2,13010,该故障能自行恢复为Run、Standby。请说明能解决这个故障的处理办法。

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

标题描述的现象是针对备机在诊断窗口中截获的故障信息,由于该故障均能在1s时间间隔内自动恢复为“RunStandby”,所以直接在CPU显示面板上看是看不出故障显示的。该故障与 CPU Copro固件版本有关。如果现场出现类似标题描述的故障现象,可建议用户将140CPU67160 Copro 固件版本升级为V2.81